Parámetros de la vista Configuración del codificador

Los parámetros de
Configuración del codificador
definen la conexión estándar con el controlador .
Parámetros
Parámetro
Descripción
Monitorear la tensión de entrada
Habilite o deshabilite la supervisión del voltaje. Al seleccionar este parámetro se habilita la supervisión de entrada del voltaje.
Habilitar escala de posición
Establece la
escala de posición
en 1 y habilita la función de escala. Para un dispositivo de un solo giro,
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
está siempre deshabilitado.
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
Habilita la funcionalidad de eje ilimitado. Este parámetro solo está habilitado cuando
Habilitar escala de posición
está seleccionado.
Numerador
Establece el numerador para la funcionalidad de eje ilimitado, donde los pasos por revolución se establecen como una fracción. Los valores válidos oscilan entre 1 y 4.096. En el caso de un dispositivo de un solo giro, el valor se codifica de forma rígida en 1. En el caso de un dispositivo de varios giros, el valor predeterminado es 4.096.
En el caso de un dispositivo de varios giros, este parámetro solo está habilitado cuando
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
está seleccionado. En el caso de un dispositivo de un solo giro, este parámetro no está nunca habilitado.
Denominador
Establece el denominador para la funcionalidad de eje ilimitado, donde los pasos por revolución se establecen como una fracción. Los valores válidos oscilan entre 1 y 65536. En el caso de un dispositivo de un solo giro, el valor se codifica de forma rígida en 1. En el caso de un dispositivo de varios giros, el valor predeterminado es 1.
En el caso de un dispositivo de varios giros, este parámetro solo está habilitado cuando
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
está seleccionado. En el caso de un dispositivo de un solo giro, este parámetro no está nunca habilitado.
Resolución (CPR)
Establece los recuentos por giro. Los valores válidos para
Resolución
pueden ir desde 1 hasta 262.144. Cuando está deshabilitada, el valor de
Resolución
se establece en el valor predeterminado de 262.144. Cuando se selecciona
Habilitar eje ilimitado
, se muestra el último valor que se introduce, pero se ignora. Este parámetro solo está habilitado cuando
Habilitar escala de posición
está seleccionado y
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
no lo está.
Revoluciones
Establece el número de giros. En el caso de un dispositivo de varios giros, los valores válidos para
Revoluciones
son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2.048 y 4.096. En el caso de un dispositivo de un solo giro, el valor de
Revoluciones
está siempre deshabilitado y codificado de forma rígida en 1. En el caso de un dispositivo de varios giros, el valor predeterminado y el valor deshabilitado es 4.096.
En el caso de un dispositivo de varios giros, este parámetro solo está habilitado cuando
Habilitar escala de posición
está seleccionado y
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
no lo está.
Rango
Cuando
Habilitar escala de posición
está seleccionado y
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
está desactivado, el valor de
Rango
es el valor de
Resolución
multiplicado por el número de
Revoluciones
. En el caso de un dispositivo de varios giros, los valores permitidos pueden ir de 4 a 1.073.741.824 y el valor predeterminado es 1.073.741.824. En el caso de un dispositivo de un solo giro, los valores permitidos pueden ir de 4 a 262.144 y el valor predeterminado es 262.144.
Este parámetro solo está habilitado para dispositivos de varios giros cuando
Habilitar escala de posición
y
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
están seleccionados. Si
Habilitar escala de posición
o
Habilitar la funcionalidad de eje ilimitado
no lo están, este parámetro estará deshabilitado.
Dirección
Establezca la
Dirección
del recuento en
En el sentido de las agujas del reloj
o
En sentido contrario de las agujas del reloj
. El valor predeterminado es
En el sentido de las agujas del reloj
.
Unidades de velocidad
El valor predeterminado es Recuentos/s. Los valores válidos son:
  • Recuentos/s: 1F04H
  • Recuentos/ms: 1F05H
  • Rev/s: 1F0EH
  • Rev/min: 1F0FH
  • Rev/h: 1F10H
    Al configurar las unidades de velocidad, también se configuran las unidades de aceleración:
  • Recuentos/s -> Recuentos/s
    2
  • Recuentos/ms -> Recuentos/ms
    2
  • Rev/s -> Rev/s
    2
  • Rev/min -> Rev/s
    2
  • Rev/h -> Rev/s
    2
Preestablecido
Establece el valor
Preseleccionado
, en recuentos. El valor máximo es 1 menos que el rango de medida total. Los valores válidos pueden ir de 0 a (
Rango
- 1).
Número de velocidad de pulsos a promediar (integración)
Establece el número de valores de velocidad a partir de los cuales se forma el desplazamiento de promedio. Los valores válidos pueden ir desde 0 hasta 128.
Frecuencia de corte del filtro de velocidad (ancho de banda de paso bajo)
Establece el ancho de banda del filtro de paso bajo. Los valores válidos pueden ir desde 0 hasta 500.
Número de aceleración de pulsos a promediar (integración)
Establece el número de valores de aceleración a partir de los cuales se forma el desplazamiento de promedio. Los valores válidos pueden ir desde 0 hasta 128.
Frecuencia de corte del filtro de aceleración (ancho de banda de paso bajo)
Establece el ancho de banda del filtro de paso bajo. Los valores válidos pueden ir desde 0 hasta 500.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal