Vista Configuración del codificador

Utilice
Configuración del codificador
para definir estos comportamientos del controlador:
  • Establezca el tensión de entrada del monitor.
  • habilitar escala de posición y la funcionalidad de eje ilimitado;
  • establecer el numerador y el denominador para la funcionalidad de eje ilimitado;
  • establecer el número de recuentos por revolución y el número de giros;
  • establecer la dirección del recuento;
  • establecer las unidades de velocidad.
  • Configure las opciones de filtro de velocidad.
  • Configure las opciones de filtro de aceleración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal