Valor de CanalX por encima del rango

Se produce una de estas condiciones de error:
Condición
Solución
Valor de señal alta de CanalX por encima del rango.
Introduzca un valor válido dentro del rango.
Consulte Límite bajo y límite alto para obtener información sobre los límites.
Valor de señal baja de CanalX por encima del rango.
Introduzca un valor válido dentro del rango.
Consulte Límite bajo y límite alto para obtener información sobre los límites.
Valor definido por el usuario del programa de CanalX por encima del rango.
Introduzca un valor dentro de los límites de fijación alta y fijación baja definidos en la vista
Límites
.
Valor definido por el usuario del fallo de CanalX por encima del rango.
Introduzca un valor dentro de los límites de fijación alta y fijación baja definidos en la vista
Límites
.
Valor de límite de régimen de CanalX por encima del rango.
Introduzca un valor inferior al valor máximo permitido de 32.767.
Valor de RTS por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 'yy'.
Introduzca un valor inferior al valor máximo permitido.
El valor de alarma de régimen de CanalX está por encima del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = 'yy'.
Introduzca un valor inferior al valor máximo permitido.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal