Parámetros del cuadro de diálogo Definición del dispositivo

Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el tipo de dispositivo que se va a configurar.
Nombre
Especifica un nombre de dispositivo que cumple el estándar IEC 61131. El nombre debe ser único y no puede contener caracteres no válidos.
Descripción
Especifica la descripción del dispositivo.
Dirección Ethernet
Especifica la configuración IP del dispositivo. Entre las opciones posibles se incluyen:
  • Red privada
    . Seleccione el valor entre 1 y 254.
  • Dirección IP
    . Introduzca una dirección IP única para identificar cada nodo en la red IP.
  • Nombre de host
    . Introduzca un nombre de dominio completo, como device.yourcompany.com. Esta opción solo está disponible para la conexión estándar.
Habilitar la traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT)
Habilita las comunicaciones de seguridad con un dispositivo direccionado a través de NAT.
Dirección de dispositivo real
Especifica la dirección IP del dispositivo en la red privada de la NAT. Es la misma dirección IP que se encuentra en la vista
Protocolo de Internet
.
Este parámetro está disponible cuando se activa la casilla
Habilitar la traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT)
.
Revisión
Especifica el nivel de revisión de firmware del dispositivo principal y menor.
La revisión principal indica la revisión de la interfaz del dispositivo. Los valores válidos oscilan entre 1 y 127.
La revisión menor indica la revisión del firmware. Los valores válidos oscilan entre 1 y 255. El valor predeterminado es 1.
Codificación electrónica
Reduce la posibilidad de que se utilice el dispositivo incorrecto en un sistema de control. Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
Estado de entrada
Determina el tipo de estado de entrada del dispositivo. Para ver más detalles, consulte Estado y descripción de los datos de entrada.
Datos de entrada
Determina el tipo de conexión de entrada del dispositivo. Para ver más detalles, consulte Estado y descripción de los datos de entrada.
Datos de salida
Determina el tipo de conexión de salida del dispositivo. Los valores válidos son:
  • Ninguno
    . No se genera ninguna etiqueta de salida. No se establece ninguna conexión de salida.
  • Prueba
    . Se generan etiquetas y tipos de datos de salida. El tipo de datos de salida contiene etiquetas para los datos de salida estándar.
  • Seguridad
    . Se generan etiquetas y tipos de datos de salida. El tipo de datos de salida contiene etiquetas para los datos de salida de seguridad.
  • Combinado
    . Se generan etiquetas y tipos de datos de salida. El tipo de datos de salida contiene etiquetas para los datos de salida de seguridad y los datos de salida estándar.
Formato de datos
Determina el formato de los datos que se intercambian entre el elemento primario y el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal