Parámetros del Asistente de calibración (dispositivos de entrada)
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Indica el canal al que se aplica la configuración. |
Calibrar | Identifica los canales que se van a calibrar. Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y el Modo ejecución remota. |
Rango de calibración | Indica el rango de calibración. |
Estado de calibración | Indica el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
|
Calibrar los canales en grupos Calibrar los canales uno a uno | Calibrar los canales como un grupo o uno a uno. |
Referencia baja/alta | Indica el tipo de calibración.
Dependiendo del modo de calibración (baja o alta), debe conectar el origen de entrada al dispositivo. El dispositivo lee este valor y realiza la calibración. Los orígenes de entrada de referencia baja y de referencia alta son diferentes para cada tipo de dispositivo, como se muestra en Valores de referencia bajo/alto. |
Estado | Muestra los resultados del proceso de calibración como OK o Error . |
Reintentar | Vuelve a iniciar el proceso de calibración para los canales que no se calibraron correctamente. Este parámetro está disponible si falla el proceso de calibración para uno o más canales. |
Entregue su opinión