Parámetros de la vista Puntos (dispositivos de salida)
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Indica el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Estado de salida durante Modo Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa. Mientras esté en modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta según estas condiciones:
|
Estado de salida durante Modo Fallo | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones.
|
Estado de salida de modo Fallo Duración | Determina el tiempo durante el cual se retiene el estado de salida antes de realizar la transición al Estado de fallo final. |
Estado de salida de modo Fallo Estado final | Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración de estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, la configuración del Estado final se omite y el dispositivo mantiene su estado actual de modo Fallo. |
Modo cuando falla la conexión en el modo Programa | Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa.
|
Habilitar diagnósticos | Cuando se selecciona, permite la detección de cortocircuito y cableado abierto en el punto. |
Entregue su opinión