Vista Puntos (dispositivos de salida)
Utilice la vista
Puntos
para:- Ver un resumen de las propiedades de puntos.
- Configure el comportamiento de cada punto de salida cuando:
- Se produce un fallo de comunicación y el dispositivo entre en el modo Fallo.
- El controlador cambia al modo Programa. En el modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y el comportamiento de la salida corresponde al comportamiento seleccionado.
- Se produce un fallo de comunicación mientras el controlador se encuentra en el modo Programa.
Entregue su opinión