Loading
Producto destacado | 29 de mayo de 2025

Rockwell Automation simplifica el desarrollo de máquinas inteligentes con mejoras en controladores Micro800 y software de diseño

Las capacidades ampliadas del controlador y el software permiten una transición más fácil y rápida de los antiguos controladores MicroLogix a los nuevos controladores Micro800, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo de migración.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Desarrollo con el software Connected Components Workbench

Los fabricantes industriales pueden diseñar máquinas más inteligentes de manera más rápida y eficiente con la revisión 23 del firmware de los controladores Micro850 2080-L50E y Micro870 2080-L70E de Allen-Bradley usando la última versión 23 del software Connected Components Workbench de Rockwell Automation.

Los controladores mejorados permiten un fácil monitoreo de las modificaciones de las variables del controlador con el apoyo de la conectividad remota con pantallas LCD más reciente. La pantalla LCD remota de 3.5 pulgadas es compatible con las funcionalidades ampliadas del controlador como, por ejemplo, cambios de modo, copias de seguridad y restauración de programas, pantallas definidas por el usuario y más. Gracias a su capacidad de conservar las funciones de la pantalla LCD incorporada del controlador MicroLogix, los controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E proporcionan una interfaz de usuario familiar con un menor riesgo de conversión.

Además, con la revisión de firmware 23 del controlador y la versión 23 de Connected Components Workbench como requisito mínimo de software, la funcionalidad del protocolo de comandos de comunicación del controlador programable (PCCC) se extiende a los controladores Micro850 2080-L50E. Esta función ofrece a los usuarios de MicroLogix una opción de controlador adicional que puede comunicarse como un controlador MicroLogix al permitir la compatibilidad retroactiva con el antiguo método de comunicación. El apoyo inicial con direccionamiento IPv6 a través de un servidor Modbus TCP ofrece un rango más amplio de opciones de dirección IP para la conexión del controlador Micro800 a una red global, lo que simplifica el despliegue y la comunicación de los dispositivos.

La versión de software 23 ofrece una seguridad mejorada para los controladores y las unidades de organización de programas (POU) mediante un apoyo con contraseñas más largas de hasta 64 caracteres. También están disponibles en esta descarga de software única las capacidades de tendencias de los parámetros del variador PowerFlex y las variables de tags del controlador Micro800, que contribuyen a ahorrar tiempo de configuración y a mejorar el mantenimiento.

Publicado 29 de mayo de 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more pr oductive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Temas: Sistemas de microcontroladores FactoryTalk Connected Components Workbench
Noticias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Diseño y desarrollo de máquinas inteligentes