Loading
Comunicado de prensa | Julio, 2025

Rockwell Automation ayuda a los clientes a aprovechar el potencial de sus datos con el lanzamiento de OptixEdge

La solución de gateway de periferia avanzada transforma la forma en que se procesan los datos, lo que permite ahorrar tiempo y costos.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista derecha del producto Allen-Bradley OptixEdge Advanced Edge Gateway

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la compañía más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy el lanzamiento global de OptixEdge, una innovadora solución de gateway de periferia que revoluciona el procesamiento de datos para los clientes industriales.

Las máquinas inteligentes actuales generan más datos que nunca, pero según el último Informe sobre la situación de la fabricación inteligente de Rockwell, solo el 44 % de los datos se utilizan de manera eficaz. Muchas compañías se enfrentan a retos que les impiden utilizar una gran cantidad de sus datos, como limitaciones de red, problemas de seguridad o costos de almacenamiento. Tradicionalmente, los datos se envían a servidores en la nube lejanos para su procesamiento, pero esto puede ser costoso e ineficiente.

OptixEdge puede abordar directamente estos problemas al procesar la información donde se crea, es decir, en la máquina y en tiempo real. Se conecta al sistema de control del usuario a través del software FactoryTalk® Optix™ de Rockwell para recolectar, analizar y enviar datos a la nube, lo que permite a los usuarios monitorear y analizar los datos de máquinas o sistemas desde múltiples ubicaciones. Esto significa información más rápida, menores costos y una toma de decisiones más inteligente.

“OptixEdge permite a los clientes tomar el control de sus datos como nunca antes, ya que proporciona potentes capacidades de computación de periferia con flexibilidad, seguridad y facilidad de uso”, afirma Jessica Morell, gerente de productos de software de Rockwell Automation. “Al procesar datos en su origen, OptixEdge permite a los clientes obtener información valiosa, mejorar la eficiencia e impulsar la innovación en todas sus operaciones”.

Las capacidades clave de OptixEdge incluyen:

  • App de asistente incorporada: una application FactoryTalk Optix preinstalada simplifica el proceso de recolección de datos y permite una fácil configuración con solo un navegador web, lo que reduce el tiempo de ingeniería. También ofrece a los usuarios la capacidad de crear e implementar aplicaciones personalizadas, si así lo prefieren.
  • Diseñado para ser eficiente: permite que las application ligeras se ejecuten en conjunto con el software incluido.
  • Acceso remoto seguro y resolución de problemas: la asistencia remota está disponible a través de FactoryTalk® Remote Access™, lo que permite a los ingenieros y equipos de mantenimiento remotos programar, configurar y resolver problemas de sistemas mediante una conexión de red privada virtual segura.
  • Abierto y flexible: OptixEdge se puede utilizar junto con el hardware de Rockwell existente en una planta o máquina, o con controladores y terminales gráficos externos.
  • Ahorro de costos y mejora del rendimiento de la red: OptixEdge ofrece a los usuarios la capacidad de enviar menos datos a la nube, lo que puede ayudar a ahorrar dinero en almacenamiento y mejorar el rendimiento de la red.

Obtenga más información sobre la innovadora solución OptixEdge de Rockwell en el sitio web de Rockwell.

Publicado 12 de junio de 2025

Acerca de Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.


Media Contacts

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Líder de comunicaciones y relaciones públicas, América Latina
Conectar:

Temas: Hardware
Noticias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Aprovechando el potencial de datos con OptixEdge
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.