Loading
CASO PRÁCTICO | GENERACIÓN DE ENERGÍA
Recent ActivityRecent Activity

La instalación de biodigestor actualizada aumenta la producción

Los datos en tiempo real y el acceso remoto ayudan a la instalación a reducir el tiempo improductivo, aumentar la producción de gas natural y mejorar la generación de informes sobre la intensidad de carbono

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
tanques de instalación de biomasa, toma aérea
logotipo de faith technologies incorporated

Faith Technologies Inc. es líder nacional en ingeniería, construcción, fabricación y energía limpia.

Wade Leipold
Wade Leipold
Vicepresidente ejecutivo, Faith Technologies Inc.
Desafío

  • Instalación anticuada
  • Ubicación remota
  • Modelo de negocio ineficiente
  • Acceso limitado a datos y capacidades de generación de informes
Solución

  • Actualizaciones de instalaciones y sistemas
  • FactoryTalk® View SE
  • FactoryTalk® ViewPoint
  • FactoryTalk® Historian
  • PowerFlex® 750-series Drives
  • PlantPAx® sistema de control distribuido
Resultado

  • Aumento de la producción diaria de gas
  • Reducción del tiempo improductivo mensual
  • Recolección de dato en tiempo real
  • Mejora de los informes
  • Acceso remoto

Wade Leipold es vicepresidente ejecutivo de Faith Technologies Incorporated (FTI), líder nacional en ingeniería, construcción, fabricación y energía limpia. La empresa es miembro de nivel oro del  PartnerNetwork™ de Rockwell Automation. Entre las responsabilidades de Leipold se incluyen la integración de sistemas y las soluciones de automatización de FTI.

Desafío

Instalación anticuada y modelo de negocio ineficiente

Uno de los clientes de FTI opera una instalación de biodigestores en Middleton, Wisconsin, que convierte el estiércol de vaca en gas natural renovable. En ese momento, la instalación quemaba el gas natural para generar electricidad.

"Ese modelo de negocio no funcionaba muy bien y querían cambiar el proceso para refinar el gas natural e inyectarlo directamente en el gasoducto de gas natural", dijo Leipold. "La instalación también estaba anticuada, por lo que querían hacer algunas actualizaciones. Y como estaba ubicada a 100 millas de distancia, querían la capacidad de acceder, monitorear y resolver problemas de forma remota según fuera necesario".

Además, generar y reportar datos históricos era un problema.

"Las instalaciones como esta se miden por una puntuación de CI (intensidad de carbono) que indica la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos para producir una cantidad de energía. Cuanto menor sea la puntuación, más valioso será ese gas", explicó Leipold. "Necesitaban un sistema de control que pudiera capturar ese dato, reportarlo y proporcionar un valor real para su gas".

Solución

Actualizaciones de las instalaciones y los sistemas

Como parte de la actualización de las instalaciones y los sistemas del cliente, FTI implementó varios productos de software FactoryTalk®.

“Usamos FactoryTalk® View SE para que pudieran realizar el monitoreo, FactoryTalk® ViewPoint para habilitar el acceso remoto y, posteriormente, FactoryTalk® Historian para la recolección de datos”, dijo Leipold. “Además, actualizamos los controles y algunos de los variadores. Específicamente, hicimos actualizaciones de variadores PowerFlex 750 en toda la instalación y luego implementamos el sistema de control distribuido PlantPAx® para el control general y la captura de datos”.

El cliente ya tenía equipos de Rockwell Automation en esta instalación, lo que, según Leipold, facilitó la realización de las actualizaciones. Leipold atribuye la iniciativa del cliente de involucrar a FTI en las primeras etapas del proceso de planificación como un factor crítico para el éxito del proyecto.

“Pudimos comprender sus desafíos, idear un plan para mitigarlos e implementar una solución específica”, dijo Leipold. “Luego continuamos con el seguimiento para asegurarnos de que obtuvieran lo que necesitaban del sistema”.

Resultado

Mayor producción y menor tiempo improductivo

Ahora, con la capacidad de recolección de datos en tiempo real y acceso remoto a los controles de la instalación, el cliente de FTI puede monitorear, mantener y resolver problemas con mayor facilidad. Pueden generar los informes necesarios. Y el almacenamiento local y basado en la nube proporciona resiliencia al sistema.

“Fue estupendo asociarnos con Rockwell Automation para desarrollar e implementar la solución que apoya a este cliente”, dijo Leipold. “Han visto muchas mejoras. En general, sus pérdidas por tiempo improductivo están disminuyendo mes a mes, y también están produciendo más gas”.

Liepold calcula que el biodigestor ganó más de 139 therms de gas por día durante el último año. Un therm equivale a 100000 BTU.

Visite nuestra página de energía renovable para obtener más información sobre cómo ayudamos a las empresas a acelerar la transición energética.

Publicado 24 de abril de 2024

Temas: Optimize Production Drive Sustainability Generación de energía Renewable Energy Productos químicos FactoryTalk Historian FactoryTalk View PlantPAx Variadores
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left La instalación de biodigestores mejorada aumenta la producción
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.