También puede interesarle
Operador global de energía en alta mar que gestiona nueve plataformas de inyección de agua, soporta la presión del yacimiento y optimiza la producción de gas y petróleo.
- Necesidad de modernización de los sistemas de monitoreo y sistema de control en nueve plataformas mar adentro en un plazo de 24 semanas
- Coordinación compleja entre múltiples proveedores e integradores de sistemas
- Acceso limitado a ubicaciones remotas mar adentro, lo que aumenta la complejidad logística
- Necesidad de integrar diversos sistemas de control y de potencia antiguos
- Desafíos para implementar un monitoreo confiable basado en satélites en todos los sitios
- ControlLogix® y arquitecturas FLEX I/O®CENTERLINE® 2100 Centros de control de motor en todas las plataformas
- Variadores de frecuencia variable PowerFlex® serie 755T
- Monitoreo basado en satélites
- FactoryTalk® View
- Studio 5000®
- FactoryTalk® Historian
- Se operacionalizaron cinco plataformas mar adentro dentro del plazo del proyecto
- Se redujo la intervención manual mediante capacidades centralizadas de monitoreo y control
- Se mejoró la eficiencia operativa y la confiabilidad del sistema en condiciones adversas mar adentro
- Se mejoró la visibilidad de dato en tiempo real en todas las plataformas conectadas
- Se logró una alta satisfacción del cliente con una arquitectura de sistema escalable y lista para el futuro
Desafío
Proyecto complejo de modernización con plazo ajustado
Un operador de energía en alta mar necesitaba modernizar los sistemas de monitoreo y sistema de control en nueve plataformas de inyección de agua en un plazo de 24 semanas. Estos sistemas eran fundamentales para mantener una presión constante en el yacimiento y proteger las operaciones de producción en alta mar confiables. El plazo acelerado requería una ejecución rápida sin perder la continuidad operacional.
Las ubicaciones remotas en alta mar aumentaron considerablemente la complejidad del proyecto. La accesibilidad limitada y las condiciones ambientales difíciles dificultaban la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento de los sistemas. El transporte de equipos y la coordinación del personal en varias plataformas requerían una planificación y una ejecución cuidadosas.
Coordinación de varios proveedores y sistemas
El proyecto requería la coordinación entre varios proveedores e integradores de sistemas, en particular para los centros de control de motor (MCC) y los variadores de frecuencia variable (VFD). La compatibilidad entre diferentes tecnologías y el mantenimiento de la alineación entre los equipos introdujeron un riesgo adicional en el cronograma del proyecto.
Además, la infraestructura existente incluía una combinación de sistemas de control y alimentación eléctrica antiguos que debían unificarse en una sola arquitectura coherente. El operador necesitaba una solución que integrara estos sistemas y mejorara el rendimiento y la escalabilidad generales.
Necesidad de visibilidad remota
Por último, las visitas frecuentes en planta eran ineficientes y costosas. El operador necesitaba capacidades de monitoreo remoto confiables para obtener dato en tiempo real de las operaciones, reducir la intervención manual y mejorar la toma de decisiones en todas las instalaciones en alta mar.
Solución
Una solución cohesionada optimizada para el éxito
El operador de energía implementó una solución de automatización unificada diseñada para integrar sistemas de control en las nueve plataformas mar adentro. La arquitectura aprovechó las tecnologías ControlLogix® y FLEX I/O® para proporcionar una base escalable y flexible.
Cada plataforma se equipó con CENTERLINE® 2100 centros de control de motor, que ofrecían una gestión de la alimentación eléctrica coherente y confiable en toda la operación. Estos sistemas se integraron de manera transparente en el entorno de sistema de control más amplio para coordinar mejor el rendimiento.
Para optimizar el rendimiento y mejorar la precisión operativa, el operador eligió PowerFlex® 755T-series VFDs. Estos variadores proporcionaron un control preciso de la velocidad y el par del motor, mejorando la eficiencia y apoyando procesos de inyección de agua estables.
Sistema de control marino integrado que admite el monitoreo y control remotos en varias plataformas de inyección de agua
Monitoreo en tiempo real y estandarización
Un componente clave de la solución fue la implementación de un sistema de monitoreo basado en satélites. Esta capacidad permitió la comunicación de dato en tiempo real entre las plataformas mar adentro y las operaciones centralizadas, lo que proporcionó a los operadores una visibilidad completa del rendimiento del sistema.
Por último, la solución de control incorporó una suite de software completa, que incluye FactoryTalk® View, Studio 5000® y FactoryTalk® Historian. Estas herramientas proporcionaron capacidades avanzadas de visualización, control y gestión de datos, lo que permitió a los trabajadores capturar y analizar dato en tiempo real de rendimiento en todas las plataformas.
Resultado
Mejora de la eficiencia operativa, la visibilidad y la confiabilidad
La implementación del sistema de control y monitoreo integrado mejoró la eficiencia operativa en todas las plataformas mar adentro. Con la supervisión centralizada, la solución redujo la necesidad de intervención manual y permitió a los trabajadores gestionar los sistemas de manera más eficaz desde ubicaciones remotas.
El sistema de monitoreo basado en satélites proporcionó acceso a dato en tiempo real, lo que brindó a los trabajadores una mayor visibilidad del rendimiento del sistema. Esta mayor perspectiva facilitó la toma de decisiones más rápida y mejoró la capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes.
La arquitectura de sistema robusto mejoró la confiabilidad en todas las operaciones mar adentro, incluso en condiciones ambientales difíciles. Los sistemas de control estandarizados y las tecnologías avanzadas de control de motor ayudaron a ofrecer un rendimiento constante y confiable.
Infraestructura escalable y preparada para el futuro
La solución creó una base escalable que admite la expansión e integración futuras. La arquitectura unificada permite al operador ampliar las capacidades en plataformas adicionales y adaptarse a los requisitos operativos en evolución.
Cinco de las nueve plataformas se pusieron en funcionamiento con éxito dentro del alcance del proyecto. El operador informó de una alta satisfacción con el rendimiento del sistema, destacando su capacidad para transformar desafíos técnicos complejos en ventajas operativas sostenibles a largo plazo.
Publicado 30 de junio de 2026