Loading
CASO DE ESTUDIO | CUIDADO DEL HOGAR Y PERSONAL
Recent ActivityRecent Activity

Encartonadora ofrece tecnología avanzada y simplicidad

El innovador galardonado CRG Automation presenta la encartonadora C-IMC para ayudar a los clientes a superar los retos industriales actuales

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
crg automatización c-imc máquina encartonadora
logotipo de automatización de crg

Durante más de 20 años, los clientes han confiado en los sistemas y máquinas diseñados a medida de CRG Automation para envasar sus productos. Desde su fundación en 2000, el OEM con sede en Kentucky ha construido una reputación galardonada como innovador, obteniendo reconocimientos de las revistas TIME, Fast Company e Inc. 

James DeSmet
James DeSmet
CEO, CRG Automation
Desafío
  • Escasez de mano de obra y destrezas
  • Seguridad de los empleados
  • Minimizar el tiempo improductivo
  • Aumentar la producción
Solución
  • Encartonadora C-IMC
  • Plataforma de visualización FactoryTalk® Optix™
  • Servovariadores distribuidos ArmorKinetix®
  • Control de seguridad integrado CompactLogix
  • E/S ArmorBlock®
  • Variadores PowerFlex® 525
  • FactoryTalk® Remote Access™
Resultado
  • Cambios rápidos de línea de producción
  • Capacitación y operación intuitivas
  • Menos tiempo improductivo

Durante más de 20 años, los clientes han confiado en los sistemas y máquinas de ingeniería personalizada de CRG Automation para envasar sus productos. Desde su fundación en 2000, el OEM con sede en Kentucky ha construido una reputación galardonada como innovador, ganando honores de las revistas TIME, Fast Company e Inc.  

Como miembro OEM del programa PartnerNetwork™ de Rockwell Automation, CRG ha incorporado varias de nuestras últimas tecnologías en su máquina de automatización personalizada más reciente: la C-IMC encartonadora. Las encartonadoras colocan productos, como pasta de dientes o bolsas de basura, en los cartones minoristas que los compradores encuentran en las estanterías de las tiendas.

Durante el ensamblaje, las encartonadoras recuperan productos de las líneas de producción, los insertan en los cartones formados por la máquina y luego pliegan, doblan o pegan las solapas para cerrarlas. Estas máquinas también pueden etiquetar, escanear o realizar otras tareas necesarias antes de que los cartones se trasladen a la siguiente estación, que suele ser el envasado en cajas.

"Hemos estado construyendo encartonadoras durante dos décadas. Somos comprobados y confiables", dijo James DeSmet, CEO de CRG Automation. "Nuestra nueva encartonadora automatizada infunde lo mejor de nuestro legado con tecnología y flexibilidad modernas. Diseñada y construida por los mismos profesionales detrás de nuestras otras innovaciones, la C-IMC encartonadora está diseñada para satisfacer los desafíos industriales actuales".

Desafío

Problemas de personal y rigidez de las máquinas limitan las capacidades de empaque

Como muchos fabricantes, la rotación frecuente de empleados y la falta de destrezas técnicas son los principales retos a los que se enfrentan los clientes de CRG. Pero en los entornos de producción de ritmo acelerado de hoy en día, ya no tienen semanas o meses para dedicar a la capacitación de los nuevos empleados.

"La escasez de mano de obra es real. Cada vez es más difícil encontrar y retener a personas con experiencia en el trabajo", explicó DeSmet. "Lo que hemos escuchado es que los clientes quieren una máquina que sea simple de usar, fácil de operar e incluya capacitación a bordo y orientación para la resolución de problemas para que los técnicos puedan autodiagnosticarse o autoajustarse".

Con una fuerza laboral cada vez más inexperta, el control de seguridad de las máquinas también es fundamental. "La seguridad siempre es lo primero. Y si los nuevos trabajadores no están familiarizados intrínsecamente con el entorno de la fábrica o con la maquinaria específica", dijo DeSmet, "entonces es especialmente importante que la maquinaria sea intrínsecamente segura".

Por último, los clientes de encartonadora deben responder rápidamente a los cambios en las preferencias de los consumidores por diversos tamaños de productos.

"Las empresas no quieren comprar varias máquinas diferentes para hacer su encartonadora", explicó Kevin Houk, líder de cuentas OEM de Rockwell Automation. "Quieren una máquina que pase de productos de prueba y tamaño viaje a productos de tamaño familiar con un tiempo de cambio mínimo".

Los cambios en las encartonadoras tradicionales se accionan mecánicamente. Esto significa que los operadores deben apagar las máquinas para ajustar manualmente los componentes y los ajustes, lo que resulta en tiempo improductivo, pérdida de productividad y menor producción.

Solución

Seguridad y flexibilidad inherentes

La encartonadora también se ha diseñado para permitir cambios automatizados con un solo botón. Con las recetas de encartonadora precargadas en la máquina y los ArmorKinetix® Distributed Servo Drives, los cambios son rápidos, precisos y sin complicaciones. La encartonadora C-IMC maneja varios tamaños de cartón rectangulares.

"Ahora, con solo pulsar un botón, la máquina se cambia a sí misma o dirige al operador a los diales o ajustes específicos que necesita hacer", dijo DeSmet. "Los largos tiempos de configuración son cosa del pasado, lo que ayuda a nuestros clientes a aumentar la productividad y la producción". 

La encartonadora C-IMC, inherentemente flexible y fácil de usar, también prioriza la seguridad de cada operador con control de seguridad integrado CompactLogix para ayudar a garantizar un entorno de fabricación seguro y productivo.

Resultado

Genera y contextualiza información útil para la acción

La máquina es ideal para la producción de rango medio con la capacidad de procesar unos 60 cartones por minuto.

"La encartonadora C-IMC es realmente una máquina inteligente que genera grandes cantidades de dato en tiempo real", dijo Houk. "Con FactoryTalk Optix, los clientes pueden contextualizar y convertir los datos en información útil para la acción.

"Optix es diferente porque ofrece una amplia gama de opciones de implementación. Ejecutar Optix en una máquina basada en PC ofrece a los clientes oportunidades adicionales de aplicación e IIoT, incluida la capacidad de realizar análisis en la máquina", continuó Houk. "Luego, dependiendo de lo preparados que estén para los datos, pueden trasladarse a la nube, conectarse y compararse con otras máquinas o instalaciones, y compartir y acceder a información de sistemas de ejecución de fabricación".

La plataforma también proporciona conectividad remota segura a través de FactoryTalk® Remote Access™, lo que permite a CRG brindar asistencia y servicio a los clientes, e incluso alertarlos de manera proactiva sobre posibles problemas.

"La encartonadora C-IMC está diseñada para informar, mejorar y optimizar las operaciones", dijo DeSmet. "Está diseñada para complementar y mejorar las líneas de producción existentes, al tiempo que posiciona a nuestros clientes para prosperar y crecer en sus mercados".

Publicado 18 de enero de 2024

Temas: Optimize Production Almacenes y despacho de pedidos Productos domésticos y de cuidado personal Variadores Interface operador-máquina Controladores programables Productos de seguridad Módulos de E S FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk OperationSuite
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Encartonadora ofrece tecnología avanzada y simplicidad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.