Loading
Blog | Redes industriales
Recent ActivityRecent Activity

La red 5G privada ofrece operaciones sostenibles y ágiles.

La red privada 5G industrial es un habilitador de la transformación digital para la fabricación inteligente que ayuda a ofrecer resultados empresariales como la sostenibilidad y la agilidad.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tecnología de ingeniería e industria 4.0, concepto de fábrica inteligente con gráfico de icono que muestra el sistema de automatización mediante robots y maquinaria automatizada controlada a través de la red de Internet.

EtherNet/IP está listo para la Private 5G industrial

La 5G se diseñó desde cero con la ultra confiabilidad, baja latencia y una amplia variedad de opciones de espectro en mente para cumplir con los exigentes requisitos de la IIoT y la automatización industrial. Con el espectro de onda milimétrica (mmWave) y redes privadas, la 5G proporciona estos beneficios para aplicaciones estándar y de control de seguridad con numerosos sensores industriales, actuadores y controladores. La 5G ofrece la promesa de ser una tecnología viable para complementar e incluso reemplazar las conexiones de red industrial por cable tradicionales, un cambio radical en términos de costo, flexibilidad, sustentabilidad y tiempo de lanzamiento al mercado para las operaciones industriales en todo el mundo.

Las políticas de sostenibilidad están cobrando cada vez más importancia en todos los sectores industriales. Adoptar políticas más sostenibles es bueno para los negocios. Los activos industriales fijos conectados (skids, máquinas o equipos) requieren costosa infraestructura cableada para nuevas instalaciones; este uso de materiales afecta negativamente las iniciativas de sostenibilidad. Los activos industriales fijos conectados también afectan la agilidad de las operaciones industriales al impedir la rápida readaptación para responder a condiciones dinámicas del mercado. 

Sin embargo, toda la industria de manufactura tuvo que readaptar sus operaciones industriales para satisfacer la demanda cambiante durante la pandemia global: pasando de refrescos a desinfectantes, de ropa a mascarillas médicas o de piezas automotrices a ventiladores. La lección es que la agilidad, la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad en la manufactura inteligente es una imperativa nacional crítica.

Aquí entra la Private 5G industrial, un habilitador de la transformación digital en la manufactura inteligente para ayudar a lograr resultados empresariales como sostenibilidad y agilidad al respaldar casos de uso clave de aplicaciones:

  • Las aplicaciones para trabajadores conectados aumentan la visibilidad y la inteligencia mediante herramientas digitales móviles, como analítica, gemelos digitales y realidad aumentada (AR).

  • Las aplicaciones para activos móviles aumentan la agilidad y la eficiencia con vehículos autónomos como vehículos guiados automatizados (AGV) y robots móviles autónomos (AMR).

  • Las aplicaciones para activos industriales fijos sin cables mejoran la sostenibilidad al reducir la necesidad de infraestructura cableada para conectar equipos estáticos, equipos estáticos con partes rotativas (reemplazo de anillos rozantes) y equipos nómadas (operativos mientras están estáticos, no operativos mientras están móviles). Los activos industriales fijos sin cables también aumentan la agilidad al reducir el tiempo necesario para readaptar las operaciones industriales y responder a las condiciones cambiantes del mercado.

¿Puede la Private 5G industrial ayudar a habilitar estos casos de uso de aplicaciones en las operaciones de manufactura y de procesos?

Para abordar esta cuestión, Rockwell Automation (líder en automatización industrial) colaboró con Ericsson (líder en infraestructura de redes celulares), Qualcomm (líder en dispositivos embebidos) y Verizon (proveedor líder de servicios de red). La colaboración de investigación evaluó la tecnología Private 5G industrial con EtherNet/IP™ de ODVA, que es la tecnología central de comunicaciones industriales utilizada por Rockwell Automation. El objetivo clave de aprendizaje fue garantizar que las redes EtherNet/IP estén listas para la Private 5G industrial y confirmar que la Private 5G industrial está lista para aplicaciones exigentes de EtherNet/IP.

La ilustración es una representación simplificada del banco de pruebas desarrollado. Representa un caso de uso de aplicación para activos industriales fijos sin cables, que consta de:

  • Control estándar y control de seguridad de Rockwell Automation. Un controlador de área con un controlador de seguridad GuardLogix®. Doce áreas distribuidas con FLEX 5000® estándar y control de seguridad E/S, que representan skids, máquinas o equipos. Tenga en cuenta que el propósito del controlador de seguridad en cada área distribuida era recolectar únicamente datos de telemetría del banco de pruebas.

  • Infraestructura de red de acceso por radio (RAN) de Ericsson. Compuesta por una estación base mmWave que utiliza 28 GHz (n261) y banda LTE 2 con Release 15, y núcleo Private 5G (3GPP Release-15, non-standalone (NSA), en sitio).

  • Qualcomm MTP. Una plataforma de prueba móvil para recolección de datos y análisis de flujo de tráfico, utilizada como adaptador de 5G industrial a Ethernet, denominada equipo de usuario (UE).

  • El liderazgo intelectual de Verizon en innovación de redes industriales con 5G fue una contribución importante para definir los requisitos, los conjuntos de funciones objetivo y el alcance del banco de pruebas, incluyendo una hoja de ruta de requisitos de validación futuros.
Redes industriales
Hombre trabajando con cables de red industrial
Capacidades
Redes industriales

Para que las plantas se conviertan en impulsadas por la información, necesitan una base sólida que consista en una arquitectura de red industrial. Conozca nuestras soluciones de red industrial seguras, confiables y robustas.

Más información

Las pruebas se realizaron de acuerdo con un plan de pruebas bien establecido proporcionado por Rockwell Automation con estrictos criterios de éxito de cero fallos. Se describió una serie de casos de prueba para establecer conexiones de E/S estándar y de seguridad EtherNet/IP confiables (CIP Safety™) desde el controlador de área GuardLogix a la izquierda, con un rango de ajustes de intervalo solicitado entre paquetes (RPI), a través de la RAN 5G a las E/S estándar y de seguridad FLEX 5000 en las áreas 1–12 a la derecha. El RPI es la tasa a la que el controlador y las E/S intercambian datos.

Los resultados exitosos de las pruebas demostraron que el estado actual de la 5G privada industrial (3GPP Release-15, NSA, local, espectro mmWave) presenta una latencia y fluctuación suficientemente bajas para admitir ajustes de RPI que son mejores que los ajustes predeterminados de Rockwell Automation para conexiones estándar y de seguridad EtherNet/IP de E/S. Estos ajustes de RPI admitirán muchas aplicaciones de activos industriales fijos sin cables (carros, máquinas o equipos) que utilizan comunicaciones estándar y de seguridad EtherNet/IP de E/S.

Los resultados del objetivo de aprendizaje enfatizaron:

  • EtherNet/IP está listo para la 5G privada industrial.

  • El estado actual de la 5G privada industrial está listo para aplicaciones estándar y de seguridad EtherNet/IP de E/S.

  • La 5G privada industrial puede ayudar a habilitar resultados empresariales como un aumento en la sustentabilidad y una mayor agilidad en las operaciones industriales.

La colaboración en investigación continuará. Se planea evaluar aplicaciones de sincronización de tiempo EtherNet/IP (CIP Sync™) y de movimiento distribuido (CIP Motion™) en la 5G privada industrial independiente (SA) de la versión 16 de 3GPP. Los resultados de una prueba de concepto inicial en un banco de pruebas prototipo fueron prometedores.

En resumen, gracias a Rockwell Automation, Ericsson, Qualcomm Technologies Inc. y Verizon, podemos verificar que los casos de prueba de automatización industrial habilitados para 5G reales funcionan como se prometió. Por lo tanto, las operaciones industriales pueden aprovechar el estándar 5G hoy para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica de alto rendimiento y garantía empresarial a medida que evolucionan hacia la fabricación inteligente.

Infografía que muestra la planta utilizando 5G privado en su arquitectura de IIoT
 

¡Visítenos en el stand de Innovaciones en el evento Automation Fair® de este año!

 

Connected Enterprise, FLEX 5000, GuardLogix, Stratix y Rockwell Automation son marcas registradas de Rockwell Automation, Inc.

CIP, CIP Safety, CIP Sync, CIP Motion y EtherNet/IP son marcas registradas de ODVA, Inc.

 

Publicado 2 de noviembre de 2022

Temas: Control y automatización industrial Integrated Architecture Transformación digital Productos de redes industriales

Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Ingeniero principal de aplicaciones, innovación y tecnología, Rockwell Automation
Gregory Wilcox es un líder de pensamiento en torno a las tecnologías de comunicación emergentes, IIoT, la convergencia de IT/OT y la ciberseguridad.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left La red 5G privada ofrece operaciones sostenibles y ágiles.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.