Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Oleoductos: mejore el consumo de energía y más con el VFD adecuado

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Inspección de tuberías en el interior de Australia

Los beneficios relacionados con el ahorro de energía al usar variadores de frecuencia variable (VFD) en estaciones de bombas y compresores de oleoductos están bien establecidos.

Los variadores proporcionan el control preciso necesario para aumentar o disminuir el flujo a lo largo de un oleoducto. El resultado es una mayor eficiencia y ahorro de energía que un arrancador de motor sobre la línea que requiere el uso de válvulas de control para gestionar el flujo.

Sin embargo, lo que no siempre está claro sobre los VFD son otros beneficios que se pueden obtener con la elección adecuada. Porque no todas las tecnologías de variadores son iguales. Y algunas pueden ayudarle a lograr un ahorro de costos aún mayor y un rendimiento aún mejor.

Con esto en mente, aquí hay tres características clave que debe buscar en el VFD de su próxima estación de bombas o compresores.

Sincronización

Un variador que admite la transferencia síncrona le permite arrancar y controlar varios motores de bombas con un solo variador. Esto puede reducir los costos de capital iniciales y de instalación hasta en un 33% para un sistema de dos motores y hasta en un 60% para un sistema de cuatro motores en comparación con un sistema de variadores múltiples.

Un sistema de variadores que utiliza esta función también puede ayudar a reducir su mayor costo de operación, el consumo de energía. En primer lugar, se reducen las pérdidas del variador en comparación con un sistema de variadores múltiples. También le permite llevar un motor a la misma frecuencia que la fuente de alimentación eléctrica de la red pública y luego transferir el motor a dicha fuente. Esto puede mejorar la eficiencia general del sistema y proporcionar ahorros de energía adicionales.

Por último, la transferencia síncrona le permite comenzar con un menor impacto en el sistema de alimentación eléctrica, lo que reducirá o eliminará los cargos por consumo de energía en el pico, a la vez que ayuda a prolongar la vida útil del equipo y a reducir los costos de mantenimiento.

Integración mejorada

Algunos VFD modernos tienen características y funciones de integración que facilitan su implementación, operación y mantenimiento.

Los perfiles Add-on (AOP), por ejemplo, pueden simplificar la configuración y la integración al organizar la información del variador y los parámetros configurables para una programación intuitiva. La configuración automática de dispositivos también puede simplificar la configuración cuando se despliegan varios variadores o si es necesario reemplazar un variador. Con esta función, las configuraciones de variadores se almacenan en un controlador Logix y luego se descargan automáticamente para variadores nuevos o de repuesto cuando el controlador los detecta. Esto puede ayudar a reducir el trabajo de reprogramación que consume mucho tiempo.

Visibilidad remota

Cuando los variadores de frecuencia se conectan a la red de control de un oleoducto con el formato correcto, estos variadores pueden proporcionar datos de rendimiento útiles para la acción a una sala de control central. Esto ayuda a los operadores a tomar mejores decisiones.

Por ejemplo, podrían descubrir que dos estaciones de bombeo conectadas en zonas de servicios públicos de energía separadas tienen tarifas notablemente diferentes. Y podrían hacer funcionar la estación de bombeo con más intensidad en la zona que tiene tarifas más bajas. Incluso en una sola zona de servicios públicos, los operadores podrían descubrir que sus costos de energía son significativamente más bajos durante las horas no pico y, a continuación, ajustar las operaciones para aprovechar esa tarifa más baja.

Los operadores también podrían utilizar los datos de acceso remoto para monitorear y analizar el rendimiento de los procesos e identificar posibles necesidades de mantenimiento. Un operador que observa tres bombas que funcionan a la misma velocidad podría notar que una bomba tiene un par de carga inferior. A continuación, podría enviar a un técnico para que investigue el problema.

Ahorros sobre ahorros

Los variadores de frecuencia variable (VFD) aportan beneficios inherentes de rendimiento y ahorro de costos a las estaciones de bombas y compresores. Elegir un VFD con funciones de sincronización, integración y visibilidad remota llevará su rendimiento y ahorros a un nuevo nivel.

Independientemente de las demandas de su tubería, existe una solución de VFD adecuada para usted.

Publicado 13 de abril de 2020

Temas: Petróleo y gas

Rick Paes
Rick Paes
Technical Consultant Oil and Gas Industry, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Oleoductos: mejore el consumo de energía y más con el VFD adecuado
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.