Loading
Blog | Automatización industrial y control
Recent ActivityRecent Activity

Escalabilidad sencilla con el SDK de Logix Designer

Aplicación de prácticas de ingeniería de software para automatizar los flujos de trabajo en su planta

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tres compañeros profesionales observan una pantalla de escritorio

La combinación del Logix Designer Software Development Kit (SDK) con Studio 5000 Logix Designer® permite a los usuarios automatizar muchas funciones de la interfaz de usuario. El Logix Designer SDK desbloquea el potencial de eficiencia que antes estaba limitado por los flujos de trabajo manuales, lo que reduce los esfuerzos de mano de obra y mejora la velocidad de diseño, prueba y despliegue. Esto incluye operaciones compatibles con el sistema de archivos, capacidades de almacenamiento y carga de tarjetas SD, cambios de configuración del controlador y cambios de valores de etiquetas en línea y fuera de línea. Eche un vistazo más detallado a un caso de uso que se beneficia del uso del Logix Designer SDK.

EscenarioUn ingeniero está a cargo de un proyecto de mejora para realizar una actualización de controladores en toda un área de su instalación. El área contiene 30 celdas, cada una con seis controladores Logix diferentes. La nueva base instalada contará con procesadores ControlLogix® 5580 con la revisión mayor 35. Se debe almacenar una copia del archivo de proyecto actualizado en todas sus tarjetas SD. Los controladores también deben establecerse en el modo Remote Run, en el orden adecuado, para evitar disparos de enclavamiento.

El desafío

Esta migración es sencilla de realizar en un controlador, pero a escala, podría llevar mucho tiempo. Se pueden introducir errores humanos al descargar el archivo de proyecto incorrecto, olvidar cargar el archivo de proyecto en la tarjeta SD o habilitar el modo Remote Run en la secuencia incorrecta.

La solución de Logix Designer SDK

Diagrama que muestra el tiempo dedicado a realizar una actualización de la celda con flujos de trabajo tradicionales en el lado izquierdo y el tiempo dedicado a realizar una actualización utilizando el Logix Designer SDK en el lado derecho

(izquierda, manual)

(Derecha, guionizado)

Studio 5000 Logix Designer
hombre con gafas mirando una pantalla de computadora y escribiendo en el teclado
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® aumenta la productividad mientras configura, programa y mantiene de forma transparente los dispositivos en su sistema de control. 

Más información

Figura 1

(Izquierda, manual): Tiempo dedicado a realizar una actualización de la celda con flujos de trabajo tradicionales. X representa configuraciones incorrectas resultantes de errores humanos.
(Derecha, con scripts): Tiempo dedicado a realizar una actualización mediante el SDK de Logix Designer, incluida una inversión de tiempo inicial para crear un script.

La Figura 1 ilustra el ahorro de tiempo del escenario de ejemplo. Con seis controladores, el ingeniero ahorra 50 minutos aprovechando el Logix Designer SDK (un estimado de 20 minutos por actualización por controlador). El ingeniero también evita tener que corregir dos errores en su trabajo, por ejemplo, descargar el archivo de proyecto incorrecto al controlador.

Aunque seis controladores pueden parecer pocos, el ahorro de tiempo ahora se multiplica para las 30 celdas. La mano de obra total sería 140 × 30, lo que equivale a 4200 minutos usando la IU tradicional de Studio 5000 Logix Designer. La mano de obra ahora se limita a la inversión inicial de 90 minutos para crear el script, ya que se puede ejecutar de la misma manera en cada celda.

Nota: Los resultados variarán según la complejidad y la escala de las operaciones que se vayan a realizar.

El resultado

Al crear un script que itera a través de una lista de controladores y ejecuta todas las operaciones requeridas, la inversión de tiempo inicial puede ser mayor, pero posteriormente proporciona un ahorro de tiempo significativo. Además, el Logix Designer SDK ofrece uniformidad al limitar el error humano a la programación inicial del script, en vez de a instancias de acción individuales. El verdadero poder del Logix Designer SDK radica en escalar estos beneficios a decenas o cientos de controladores, donde se puede reutilizar el script. El retorno de la inversión para una pequeña cantidad de codificación inicial es evidente de inmediato.

Este caso de uso demuestra cómo el Logix Designer SDK lleva una práctica popular de ingeniería de software a la automatización industrial. Las tareas de configuración del software Studio 5000 Logix Designer tradicionalmente se realizan de forma manual. Las herramientas disponibles en el Logix Designer SDK brindan al usuario posibilidades y capacidades para transformar tareas manuales y repetitivas en flujos de trabajo automatizados, mediante el uso de la Application Programming Interface (API) del software. Como mostró este caso de uso, el ahorro de tiempo fue inmediato y considerable. Las funciones del Logix Designer SDK, como código de ejemplo, bibliotecas estándar, documentación y herramientas de depuración, están disponibles para ayudar a los programadores principiantes a llevar la funcionalidad de Studio 5000 Logix Designer al siguiente nivel.

Publicado 4 de agosto de 2023

Temas: Software Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Escalabilidad sencilla con el SDK de Logix Designer
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.