Configurar un salvapantallas

Configure un salvapantallas para ocultar la interfaz de la aplicación después del período de inactividad especificado.
  1. Configure un objeto de salvapantallas:
    1. Agregue un rectángulo o un contenedor diferente y configure los objetos secundarios para crear un salvapantallas.
      Para obtener más información, consulte Objetos gráficos.
    2. En
      Vista del proyecto
      , seleccione el objeto de salvapantallas y, en
      Propiedades
      , establezca estos valores:
      • Visible
        . Se debe establecer en
        Falso
        .
      • Visible con clic
        . Se debe establecer en
        Verdadero
        .
    3. En
      Eventos
      , junto al
      Evento MouseDown
      , seleccione
      Add
      y elija
      Comandos
      Comandos de variables
      Establecer valor variable
      .
    4. En
      Argumentos de entrada
      , en
      VariableToModify
      , seleccione
      Seleccionar nodo
      y, a continuación, seleccione la propiedad
      Visible
      del objeto de salvapantallas.
    5. Establecer
      Valor
      en
      Falso
      .
    6. Asegúrese de que el objeto del salvapantallas esté en el orden Z más alto arrastrándolo al fondo del contenedor en la
      Vista del proyecto
      .
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    y busque
    Idle Timeout
  3. En
    Componentes
    , arrastre
    Tiempo de espera de inactividad
    directamente hasta
    MainWindow (type)
    o hasta la
    Vista del proyecto
    para mostrar el protector de pantalla.
    Para obtener más información sobre las pantallas, vea Pantalla.
  4. En
    Bibliotecas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  5. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    IdleTimeoutLogic
    y establezca estos valores en
    Propiedades
    :
    • Habilitado
      . Se debe establecer en
      Verdadero
    • Duración
      . Se debe establecer el tiempo de espera de inactividad.
  6. En
    Vista del proyecto
    , expanda la
    IdleTimeoutLogic
    importada y seleccione
    OnTimeout
    .
  7. En
    Propiedades
    , en el valor
    OnTimeout
    , seleccione
    Edit
    y elija
    Comandos
    Comandos de variables
    Establecer valor variable
    .
  8. En
    Argumentos de entrada
    , en
    VariableToModify
    , elija
    Seleccionar nodo
    y seleccione la propiedad
    Visible
    del objeto del protector.
  9. Se debe establecer
    Valor
    en
    Verdadero
    .
Descargar un proyecto de muestra:
ScreenSaver.zip.
CONSEJO: Puede crear una pantalla de inicio de sesión para que aparezca después de cerrar sesión automáticamente. Un ejemplo de pantalla de inicio de sesión puede incluir un objeto rectángulo inicialmente oculto que se ajuste al tamaño de la ventana principal y que tenga
Visibilidad
establecido en
Falso
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal