Crear un convertidor de color de gravedad

Cree un convertidor que convierta la gravedad de las alarmas en colores.
  1. Cree el convertidor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Convertidores
      y seleccione
      Nuevo
      Convertidor de clave-valor
      .
    2. Pase el cursor por encima del convertidor, seleccione
      Edit
      y escriba
      SeverityColorConverter
      .
  2. Configure el convertidor:
    1. Haga doble clic en
      SeverityColorConverter
      .
    2. En el panel central, junto a
      Valores
      , seleccione
      String
      y seleccione
      Color
      .
      CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
      Mostrar todo
      .
    3. Agregue otra fila seleccionando
      Add
      .
    4. Introduzca los siguientes valores:
      Teclas (UInt32)
      Valores (Color)
      1
      #ff0000
      0
      #0664c2
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal