Einstellungen
Im Bereich „Einstellungen“ können Sie optionale Domäneneinstellungen verwalten und konfigurieren.
Domänenoptionen
Unter
finden Sie eine Liste optionaler Einstellungen für die Geräte, die in einer bestimmten Domäne registriert sind.Kommentar anfordern, wenn eine Geräteverbindung endet : Benutzer werden nach einer Remoteverbindungssitzung aufgefordert, einen Kommentar abzugeben. |
Alle Verbindungsaktionen protokollieren : Damit können Sie alle Aktionen auf Remotegeräten nach Verbindungskategorie sortiert aufzeichnen. |
Kontaktdetails bei Unterstützungsanforderung anfordern : Dadurch wird das Fenster Informationen zur Unterstützungsanforderung angezeigt, wenn eine Unterstützungsanforderung ausgelöst wird. |
E-Mail-Benachrichtigungen bezüglich Unterstützungsanforderungen senden : Damit können Unterstützungsanforderungen an eine bestimmte E-Mail-Adresse weitergeleitet werden. |
E-Mail-Benachrichtigungen mit Kontoinformationen senden : Damit können jegliche Administrationsbenachrichtigungen (z. B. das Ablaufdatum eines Diensts) an eine bestimmte E-Mail-Adresse weitergeleitet werden. |
NOTIZ:
Wenn sowohl
Kontaktdetails bei Unterstützungsanforderung anfordern
als auch Unterstützungsanforderung übermitteln
aktiviert sind, kann der Benutzer des Runtime-Geräts während des Sendens seiner Unterstützungsanforderung einen Kommentar abgeben. Der Text im Kommentar darf nicht ../
enthalten, da diese Textzeichenfolge als Pfad-Traversal-Angriff angesehen werden könnte.
NOTIZ:
Wenn Sie Benachrichtigungen an mehrere E-Mail-Adressen senden möchten, trennen Sie die Adressen durch ein Semikolon (nicht durch Leerzeichen). Beispiel: j.smith@example.com;a.jones@example.com
Entitlements
Der Bereich
bietet eine detaillierte Übersicht der derzeit verwendeten Domänen- und Geräte-Entitlements.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Aktivierung des Entitlements für FactoryTalk Remote Access.
Rückmeldung geben