Aktivierung des Entitlements für
FactoryTalk® Remote Access

  1. Um Entitlements zu erwerben, melden Sie sich auf der Rockwell Commerce-Seite https://commerce.rockwellautomation.com/ bei Ihrem MyRockwellAutomation-Konto an.
  2. Geben Sie in die Suchleiste der Webseite
    FactoryTalk Remote Access
    ein, und wählen Sie das gewünschte Entitlement. Klicken Sie anschließend auf den Warenkorb, um mit dem Kauf fortzufahren.
  3. Rufen Sie FactorytalkHub.com auf, und klicken Sie auf das Symbol .
  4. Wählen Sie
    Entitlements anzeigen
    aus. Hier können Sie Entitlements erwerben oder zuweisen.
  5. Nachdem Sie ein Entitlement erworben haben, wird dieses in der Liste
    Zuweisbar
    angezeigt.
  6. Klicken Sie neben dem erworbenen Entitlement auf die Schaltfläche
    Zuweisen
    , und bestätigen Sie.
    NOTIZ: Das Entitlement ist noch nicht mit dem Dienst verknüpft.
  7. Rufen Sie den
    FactoryTalk® Remote Access
    auf, und wählen Sie die
    Domänenansicht
    .
  8. Wählen Sie das Gerät aus, für das Sie ein Entitlement aktivieren möchten, und klicken Sie neben dem rechten Bereich
    Entitlement
    auf das eingekreiste Pluszeichen.
  9. Wählen Sie das erworbene Entitlement in der angezeigten Liste aus, und verknüpfen Sie es mit Ihrem Gerät.
Wenn ein Gerät, auf dem die Runtime ausgeführt wird, nicht mehr funktioniert, kann das Entitlement vorübergehend auf ein anderes Gerät übertragen werden, bis das ursprüngliche Gerät repariert ist. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Rufen Sie den
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager auf, und wählen Sie die
    Domänenansicht
    .
  2. Wählen Sie das defekte Gerät aus, und rufen Sie den zugehörigen Bereich
    Entitlements
    auf.
  3. Entziehen Sie das Entitlement. Das Entitlement wird in die Liste
    Zuweisbar
    verschoben.
  4. Weisen Sie das Entitlement wie beschrieben vorübergehend einem Ersatzgerät zu.
  5. Entziehen Sie dem vorübergehenden Ersatzgerät das Entitlement, und weisen Sie es wieder dem reparierten Gerät zu.
NOTIZ: Ob ein Gerät registriert ist, können Sie im
FactoryTalk® Remote Access
Manager im rechten Fensterbereich des Abschnitt
Explorer
Domänenansicht
oder in der Windows Runtime im Abschnitt
Informationen
(
eingekreistes i-Symbol
) prüfen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal