OptixPanel™-Grafikterminals
OptixPanel™
-GrafikterminalsOptixPanel™
-Grafikterminals integrieren sowohl FactoryTalk Optix als auch die FactoryTalk Remote Access Runtime. Die Terminals sind in zwei Konfigurationen verfügbar:- : Dieses wird mit einem Runtime Pro-Entitlement bereitgestellt.OptixPanel™Standard-Grafikterminal
- : Dieses wird mit einem Runtime Basic-Entitlement bereitgestellt und ermöglicht den Erwerb eines Entitlement-Upgrades.OptixPanel™Compact-Grafikterminal
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entitlements.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu den
OptixPanel™
-Grafikterminals finden Sie in der Dokumentation unter dem Link OptixPanel-Grafikterminals.
NOTIZ:
Um mehr über Systemmanager des Geräts zu erfahren, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter:
Rückmeldung geben