Im Container unterstützte Funktionen konfigurieren
Runtime ist als Multi-Container-Anwendung konzipiert. Das bedeutet, dass Sie Docker Compose verwenden können, um sie auszuführen.
Legen Sie die Umgebungsvariablen in der ENV-Datei entsprechend den Umgebungsvariablen fest, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen, bevor Sie den Docker Compose-Befehl ausführen. Die ENV-Datei sollte wie folgt aussehen:
SETUPHOSTIMAGE=factorytalkremoteaccess/setuphost RUNTIMEIMAGE=factorytalkremoteaccess/runtime TAG=<version> SETUPHOSTCONTAINER=factorytalkremoteaccess-setuphost RUNTIMECONTAINER=factorytalkremoteaccess-runtime VERBOSE=false VOLUME= TZ=UTC APPARMOR_PROFILE=factorytalkremoteaccess_runtime WEB_LOGIN_PASSWORD= RDP_DISPLAY= RDP_XAUTHORITY= VPN_ADAPTERS= VPN_P2P=false
Variable | Definition | Hinweis |
---|---|---|
SETUPHOST_IMAGE | Gibt den Imagenamen des Setuphost-Diensts an. | BEREITS FESTGELEGT |
RUNTIME_IMAGE | Gibt den Imagenamen des Runtime-Diensts an. | BEREITS FESTGELEGT |
TAG | Definiert das Tag für beide Images. | BEREITS FESTGELEGT |
SETUPHOST_CONTAINER | Gibt den Containernamen an, der dem Setuphost-Dienst zugeordnet ist. | BEREITS FESTGELEGT |
RUNTIME_CONTAINER | Gibt den Containernamen an, der dem Runtime-Dienst zugeordnet ist. | BEREITS FESTGELEGT |
VERBOSE | Aktiviert die detaillierte Ausgabe vom Setuphost im Betrieb, wenn diese Option auf true festgelegt ist. Der Standardwert ist false . | EDITIERBAR |
VOLUME | Gibt den Pfad zu dem Volume an, das von der Runtime eingehängt wird, um persistente Daten zu speichern. Beispiel: /path/to/persistent/folder . | OBLIGATORISCH FESTLEGEN |
TZ | Legt die Zeitzone fest, in der die Runtime betrieben wird. Standardmäßig ist die Zeitzone auf UTC eingestellt. Sie können diese voreingestellte Zeitzone ändern, indem Sie den Wert UTC ändern. | EDITIERBAR |
APPARMOR_PROFILE | Definiert das AppArmor-Profil, das auf den Runtime-Dienst angewendet wird. Um den Container ohne Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien auszuführen, entfernen Sie diese Variable oder setzen Sie sie auf unconfined . | EDITIERBAR |
WEB_LOGIN_PASSWORD | Schützt die Web-UI der Runtime durch ein Passwort. Standardmäßig ist diese Variable nicht festgelegt, es wird jedoch empfohlen, sie aus Sicherheitsgründen festzulegen. Dieser Wert wird als geheimer Schlüssel in den Setuphost-Dienst eingegeben. | EDITIERBAR |
RDP_DISPLAY | Gibt die Hostanzeige an, die von der Runtime zum Ausführen der Remotedesktopfunktion verwendet wird. Siehe Remotedesktopprotokoll (RDP) aktivieren. | NUR FÜR RDP FESTLEGEN |
RDP_XAUTHORITY | Gibt den Pfad zu der Datei .Xauthority an, die vom Standardbenutzer verwendet wird, der mit dem X11-Server interagiert. Siehe Remotedesktopprotokoll (RDP) aktivieren. | NUR FÜR RDP FESTLEGEN |
VPN_ADAPTERS | Gibt die Schnittstellen an, mit denen die Runtime VPN-Verbindungen herstellen kann. Siehe VPN-Verbindung aktivieren. | NUR FÜR RDP FESTLEGEN |
VPN_P2P | Aktiviert die Punkt-zu-Punkt-VPN-Funktion in Runtime, wenn diese auf true ist. Der Standardwert ist false . | NUR FÜR RDP FESTLEGEN |
Rückmeldung geben