VPN-Verbindung aktivieren
Geben Sie die Schnittstellen ein, die Sie für den Aufbau einer VPN-Verbindung verwenden möchten.
Der Runtime-Container kann eine VPN-Verbindung mit den in der Variablen
VPN_ADAPTERS
angegebenen Schnittstellen herstellen. Geben Sie die Schnittstellennamen durch Kommas getrennt ein. Zum Beispiel: eth0,eth1,eth2
.
NOTIZ:
Wenn Sie eine standardmäßige Netzwerkbrückenschnittstelle einrichten, erstellt der Container
setuphost
sowohl eine Abzweigung als auch eine Brücke, falls noch nicht vorhanden, für jede angegebene Schnittstelle in VPN_ADAPTERS
. Für jeden erstellten Tap und jede Bridge zielt die Netzwerkbrückenschnittstelle darauf ab, die Suffixe -tap
bzw. -bridge
am Ende des Namens anzuhängen, wobei zu berücksichtigen ist, dass in einer Linux-Umgebung die maximale Länge für einen Netzwerkschnittstellennamen 15 Zeichen beträgt.- Beispiel ohne Abschneidung:
- Name des Adapters (Länge 4 Zeichen):eth0
- Abzweigungsname (Länge 8 Zeichen):eth0-tap
- Name der Brücke (Länge 8 Zeichen):eth0-bridge
- Beispiel mit Abschneidung:
- Name des Adapters (Länge 9 Zeichen):enp0s31f6
- Abzweigungsname (Länge 13 Zeichen):enp0s31f6-tap
- Name der Brücke (Länge 15 Zeichen), beachten Sie die Abschneidung des ursprünglichen Namens:enp0s31f-bridge.
Rückmeldung geben