Für Runtime-Container exponierte Ports

Der Runtime-Container exponiert konsequent bestimmte Ports für verschiedene Funktionen.
Der Runtime-Container exponiert konsequent Port 5161, der 127.0.0.1:5161 auf dem Host zugeordnet ist, für die Web-UI. Um auf die Web-UI zuzugreifen, öffnen Sie Ihren Browser und navigieren Sie zu https://localhost:5161.
Darüber hinaus exponiert der Runtime-Container Port 5936, der direkt Port 5936 auf dem Host zugeordnet ist, für lokale Verbindungen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal