Internetfreigabe

Mit der Internetfreigabe können Sie die von der Windows Runtime und dem Router verwendete Internetverbindung für ein Gerät in einem Automatisierungssubnetzwerk freigeben. Dieser Vorgang ist unabhängig davon möglich, ob Runtime über eine VPN-Verbindung mit dem
FactoryTalk® Remote Access
Manager
verbunden ist.
NOTIZ: Unter Entitlements erfahren Sie, ob Ihre Lizenz diese Funktion zulässt.
NOTIZ: Der Verbindungsmodus mit Internetfreigabe wird auf Ubuntu 22-Geräten nicht unterstützt.
Gehen Sie wie folgt vor, um Remotegeräten, die über ein Automatisierungssubnetzwerk verbunden sind, Internetzugang zu gewähren:

Windows Runtime

  1. Starten Sie die Windows Runtime.
  2. Klicken Sie auf das
    Freigabe
    (
    Zahnradsymbol
    ), und wählen Sie im Bereich
    Netzwerke für Internetzugriff auswählen
    das Netzwerk aus, dem Sie Internetzugang gewähren möchten.
  3. Wählen Sie
    Beliebig
    oder
    Zulassungsliste verwenden
    , um das Internet mit allen mit Runtime verbundenen Geräten zu teilen oder die MAC-Adressen der Geräte einzugeben, mit denen Runtime die Internetkonnektivität gemeinsam nutzen soll.
    NOTIZ: Der Eintrag
    Ethernet
    wird in diesem Bereich angezeigt, wenn Ethernet-Ports auf dem Remotegerät aktiviert sind.

Router

NOTIZ: Informationen zum Konfigurieren eines Routers zur Aktivierung des Internetfreigabe-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch des Routers.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal