Interaktion mit Systemelementen

Innerhalb der Systemarchitektur von
FactoryTalk® Remote Access
interagieren die Hardware- und Softwaresystemkomponenten über eine Serverinfrastrukturverbindung zwischen
FactoryTalk® Remote Access
Manager
und den Remotegeräten.
Die Systemkomponenten sind in drei Hauptgruppen unterteilt:
  1. FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    : Webschnittstelle, über die ein Supporttechniker eine Verbindung zu einem Remotegerät herstellen kann, um von seinem lokalen Computer aus Unterstützung zu leisten.
  2. Serverinfrastruktur
    : Verbindung, die die Benutzerdomänen hostet.
    • Zugriffsserver
      : Sie bestehen aus einer verteilten, redundanten Gruppe von Servern, die die Authentifizierung von Remotegeräten verwalten, und
      FactoryTalk® Remote Access
      Manager
      .
    • Relayserver
      : Sie bestehen aus einer verteilten, redundanten Gruppe von Servern, die als Zwischenstation für eine End-to-End-Verbindung zwischen
      FactoryTalk® Remote Access
      Manager
      und den Remotegeräten fungieren.
  3. Remotegeräte
    : Sie umfassen die an einem entfernten Standort installierten industriellen Automatisierungsgeräte wie HMIs, IPCs und Router, in die die Runtime.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Client- und Serverkonnektivität.

Übersicht über den Remotezugriffsprozess

FactoryTalk® Remote Access
Manager
, Runtime und Router authentifizieren sich bei einem Zugriffsserver über ausgehende SSL/TSL-Verbindungen, die in der Regel von Firewalls zugelassen werden.
Wenn
FactoryTalk® Remote Access
Manager
eine Verbindung zur Runtime oder zu einem Router herstellt, läuft der folgende Vorgang ab:
  1. Die betroffenen Endpunkte wählen den Relayserver aus, der die beste Umlaufzeit bietet.
  2. Zwischen den Endpunkten und dem Relayserver wird eine sichere End-to-End-Verbindung hergestellt.
  3. Der Relayserver leitet alle verschlüsselten Meldungen weiter, ohne sie zu entschlüsseln.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal