Client- und Serverkonnektivität
FactoryTalk® Remote Access™
Remotegeräte fungieren als Clients für die Serverinfrastruktur. Sie kommunizieren über ausgehende Verbindungen (gemäß den Firewall-Einstellungen). Im Gegenzug lässt die Serverinfrastruktur eingehende Verbindungen von Remotegeräten zu.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Systemarchitektur.
Zugriffsserver
Der Zugriffsserver unterstützt die Verbindung und Authentifizierung über den .
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerWenn die Runtime zum ersten Mal eine Verbindung mit dem Zugriffsserver herstellt, erhält sie eine signierte Identitätsdatei mit der Geräte-UID, die in der -Domäne zugewiesen wurde.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
NOTIZ:
Damit ein bereits bei einer Organisation registrierter Router bei einer anderen Organisation registriert werden kann, muss er zuerst von einem Admin-Benutzer abgemeldet werden. Möglich wird dies durch die Verknüpfung der tatsächlichen Geräteidentität mit der Hardware-UID.
Relayserver
Über einen Relayserver können Daten während einer Remotezugriffssitzung zwischen dem , den Tools und der Runtime übertragen werden. Relayserver sorgen dafür, dass der und die Runtime hinter ihren Firewalls sicher geschützt sind.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerFactoryTalk® Remote Access™
ManagerDer und die Runtime wählen automatisch den zu verwendenden Relayserver aus einer Liste verfügbarer Server aus, die vom Zugriffsserver bereitgestellt wird.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerUm den besten Relayserver für eine Remotezugriffssitzung auszuwählen, führen sowohl der als auch die Runtime einen Verbindungstest zu allen Relayservern durch und bewerten die Netzwerkleistung jedes einzelnen Servers. Die Testergebnisse vom und von der Runtime werden dann kombiniert und verglichen, um den leistungsstärksten Relayserver auszuwählen.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerFactoryTalk® Remote Access™
ManagerIn den folgenden Bereichen werden einige der erforderlichen Protokolleinstellungen beschrieben.
TCP-Protokoll
Um den Kommunikationsdienst zwischen dem Internetprotokoll und dem zu aktivieren, muss mindestens einer der folgenden TCP-Ports der Remotedienste auf den Hauptservern der Serverinfrastruktur geöffnet sein. Die unten aufgeführten Ports sind als Standard festgelegt und können über die Computereinstellungen aufgerufen und angezeigt werden.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- 80
- 443
- 5935
Darüber hinaus muss die IP-Adresse des Infrastrukturservers von der Runtime und vom Router über einen dedizierten DNS (Domain Name Resolution Server) aufgelöst werden. Zu diesem Zweck müssen die folgenden Ports geöffnet werden:
- TCP 53
- UDP 53
Die Verbindung von Clients zum Zugriffsserver verwendet TLS 1.2 mit Zertifikatsauthentifizierung. Clients können den ausgehenden Standard-TCP-Port 443 verwenden oder für Port 80 oder 5935 konfiguriert werden (TLS wird weiterhin verwendet), je nachdem, welche Lösung am besten den lokalen IT-Richtlinien entspricht. Clients testen automatisch die verfügbaren ausgehenden Ports. Sie können aber auch manuell einen festen Port konfigurieren.
NOTIZ:
Zugriffsserver sind redundant und fehlertolerant.
NOTIZ:
Die
FactoryTalk® Remote Access™
Tools und die Runtime müssen in der Lage sein, sich mit den folgenden Adressen zu verbinden:Zugriffsserver:
- accessserver.cloud.rockwellautomation.com
Relayserver:
- ubiquityrs1.asem.it (Deutschland)
- ubiquityrs2.asem.it (Italien)
- ubiquityrs3.asem.it (USA - Westküste)
- ubiquityrs4.asem.it (USA - Ostküste)
- ubiquityrs5.asem.it (Singapur)
- ubiquityrs6.asem.it (Hongkong)
- ubiquityrs7.asem.it (Brasilien)
- ubiquityrs8.asem.it (USA - Süd-Mitte)
- ubiquityrs9.asem.it (USA - Nord-Mitte)
- ubiquityrs10.asem.it (Zentralindien)
- ubiquityrs11.asem.it (Zentralaustralien)
- ubiquityrs12.asem.it (Italien)
Plattformserver:
- ftra-webapi.cloud.rockwellautomation.com
Während eine VPN-Verbindung aufgebaut wird, führen die
FactoryTalk® Remote Access™
Tools und die Runtime eine Prüfung durch, um zu ermitteln, wie lange es dauert, bis die Daten jeden Relayserver erreichen. Diese Informationen helfen dem Zugriffserver bei der Auswahl des optimalen Relayservers, unabhängig vom geografischen Standort des Geräts.Die Remotegeräte und der Router suchen dann nach einem freien Port, um eine Serververbindung und damit eine End-to-End-Verbindung herzustellen.
Mit diesen Einstellungen können Sie jedes Gerät anhand seiner eigenen IP-Adresse innerhalb des Netzwerks mithilfe der Tools lokalisieren.
FactoryTalk® Remote Access™
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter FactoryTalk Remote Access Manager Tools.
SSL/TLS-Protokoll
Alle im verfügbaren Verbindungen werden über ein SSL/TLS-Protokoll hergestellt, unabhängig davon, welcher Port für jede Verbindung verwendet wird. Dieses Protokoll ermöglicht eine sichere und geschützte Datentransaktion zwischen dem Server und der Runtime.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
NOTIZ:
Zugriffsserver verwenden ein von einer Zertifizierungsstelle (ZS) signiertes SSL-Serverzertifikat, um über Webserver übertragene Inhalte zu authentifizieren.
SNTP-Protokoll
Der UDP-123-Port muss auf
offen
gesetzt werden, um die Uhrensynchronisation über das SNTP-Protokoll zu ermöglichen.Keep-Alive-Funktion
Die Daten, die für die Keep-Alive-Funktion zwischen Runtime und der Server-Infrastruktur sowie zwischen und der Server-Infrastruktur ausgetauscht werden, betragen ca. 1 KB pro Minute.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerRückmeldung geben