So implementieren Sie Netzwerksicherheitseinstellungen
Der unterstützt Firewallrichtlinien, um Ihren Netzwerkverkehr zu schützen. Sie können Firewallregeln definieren oder anpassen oder voreingestellte Firewallrichtlinien verwenden, einschließlich spezifischer Regelsätze zur Paketfilterung.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Rufen Sie denund den BereichFactoryTalk® Remote Access™ManagerDomänenansichtauf.
- Klicken Sie aufRessource hinzufügen(eingekreistes Pluszeichen) neben dem Ordner oder Gerät, für das Sie eine Firewall aktivieren möchten.
- Sie können Firewallregeln erstellen oder importieren, je nachdem, ob Sie eine Richtlinie durch das Anpassen von Regeln erstellen oder einen vorhandenen Regelsatz verwenden möchten.
- Um eine Firewallrichtlinie vom-Server zu importieren, klicken Sie auf das eingekreiste Pluszeichen neben einem Ordner oder Gerät, und wählen SieFactoryTalk® Remote Access™ManagerFirewallrichtlinie importieren.
- Wählen Sie die Firewallrichtlinie aus, die Sie Ihrem Ordner oder Gerät zuordnen möchten.NOTIZ: Untergeordnete Ordner übernehmen die Firewallrichtlinie des übergeordneten Ordners.
- Um eine Firewallrichtlinie zu erstellen, klicken Sie auf das eingekreiste Pluszeichen neben einem Ordner oder Gerät, und wählen SieFirewallrichtlinie erstellen. Benennen Sie dann die Firewallrichtlinie, und legen Sie nach Bedarf Firewallregeln fest.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Firewall-Einstellungen.
Rückmeldung geben