So aktivieren Sie Entitlements
Entitlements
NOTIZ:
Unter Entitlements finden Sie weitere Informationen zu
Entitlements
.HMIs, OptixPanel™, OptixEdge™, Embedded Edge Compute Modules und Router
verfügen bereits über ein Entitlement
für die Runtime. Für andere Geräte muss diese separat erworben werden.- Um Entitlements zu erwerben, melden Sie sich auf der Rockwell Commerce-Seite https://commerce.rockwellautomation.com/ bei Ihrem MyRockwellAutomation-Konto an.
- Geben Sie in die Suchleiste der WebseiteFactoryTalk Remote Accessein, und wählen Sie das gewünschte Entitlement. Klicken Sie anschließend auf den Warenkorb, um mit dem Kauf fortzufahren.
- Rufen Sie FactorytalkHub.com auf, und klicken Sie auf das Symbol
.
- Wählen SieEntitlements anzeigenaus. Hier können Sie Entitlements erwerben oder zuweisen.
- Nachdem Sie ein Entitlement erworben haben, wird dieses in der ListeZuweisbarangezeigt.
- Klicken Sie neben dem erworbenen Entitlement auf die SchaltflächeZuweisen, und bestätigen Sie.NOTIZ: Das Entitlement ist noch nicht mit dem Dienst verknüpft.
- Rufen Sie denFactoryTalk® Remote Access™auf, und wählen Sie dieDomänenansicht.
- Wählen Sie das Gerät aus, für das Sie ein Entitlement aktivieren möchten, und klicken Sie neben dem rechten BereichEntitlementauf das eingekreiste Pluszeichen.
- Wählen Sie das erworbene Entitlement in der angezeigten Liste aus, und verknüpfen Sie es mit Ihrem Gerät.
Wenn ein Gerät, auf dem die Runtime ausgeführt wird, nicht mehr funktioniert, kann das Entitlement vorübergehend auf ein anderes Gerät übertragen werden, bis das ursprüngliche Gerät repariert ist. Gehen Sie wie folgt vor:
- Rufen Sie denFactoryTalk® Remote Access™Manager auf, und wählen Sie dieDomänenansicht.
- Wählen Sie das defekte Gerät aus, und rufen Sie den zugehörigen BereichEntitlementsauf.
- Entziehen Sie das Entitlement. Das Entitlement wird in die ListeZuweisbarverschoben.
- Weisen Sie das Entitlement wie beschrieben vorübergehend einem Ersatzgerät zu.
- Entziehen Sie dem vorübergehenden Ersatzgerät das Entitlement, und weisen Sie es wieder dem reparierten Gerät zu.
NOTIZ:
Ob ein Gerät registriert ist, können Sie im
FactoryTalk® Remote Access™
Manager im rechten Fensterbereich des Abschnitt oder in der Windows Runtime im Abschnitt Informationen
(eingekreistes i-Symbol
) prüfen.Rückmeldung geben