Basic-Entitlement auf ASEM 6300 IPC
Entitlement
auf ASEM 6300 IPC
Der Zugriffsserver weist Windows FTRA Runtimes auf diesen Geräten ein Basic-Entitlement zu.
So upgraden Sie eine Basic-Entitlement für eine beliebige
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime, die auf einer ASEM-Hardware installiert ist:- Rufen Sie FactorytalkHub.com auf und klicken Sie neben dem Basic-Entitlement, das Sie besitzen, aufUpgrade.
- Wählen Sie ein Pro-Entitlement aus der Liste der verfügbaren Entitlements aus.
NOTIZ:
Durch die Deaktivierung des Pro-Entitlements wird das Runtime Basic-Entitlement wiederhergestellt.
NOTIZ:
Die Basic-Entitlements werden gemäß den Werkseinstellungen festgelegt.
Rückmeldung geben