FactoryTalk Optix-Anwendung importieren

Verschieben Sie die Datei auf das Client-Gerät und führen Sie dier Datei aus, um eine exportierte
FactoryTalk Optix-Anwendung
bereitzustellen.
  1. So importieren Sie eine
    FactoryTalk Optix-Anwendung
  2. Verschieben Sie die exportierten Dateien auf das Client-Gerät.
    Schließen Sie beispielsweise das USB-Laufwerk mit der exportierten Anwendung am Client-Gerät an.
  3. Führen Sie auf dem Client-System
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    aus:
    • Doppelklicken Sie auf
      Windows®
      -Client-Geräten auf
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Navigieren Sie auf Linux-Client-Geräten im Terminal zum Dateiordner
      FTOptixRuntime
      und geben Sie
      ./FTOptixRuntime
      ein.
    • Greifen Sie in
      OptixPanel
      auf die Weboberfläche zu und wählen Sie dann
      Importieren
      unter
      Anwendung von USB laden
      aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal