FactoryTalk Optix-Anwendung exportieren
Exportieren Sie eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
, um die Anwendung auf Client-Geräten bereitzustellen, die im Netzwerk nicht zugänglich sind.- Wählen Sie den Pfeil neben, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie dann .Speichern
- Füllen Sie im Dialogfeld Folgendes aus:
- Plattform. Wählen Sie das Betriebssystem des Client-Geräts aus.
- Speicherort. Geben Sie den Pfad zu dem Ort ein, an dem Sie dieFactoryTalk Optix-Anwendungspeichern möchten. Wählen Sie alternativ das Symbol des Ordners, um den Ordner zu suchen.TIPP: Ein Ordner kann nur eineFactoryTalk Optix-Anwendungenthalten. Für jedeFactoryTalk Optix-Anwendungmuss ein eigener Ordner verwendet werden.
- (Optional) Falls vorhanden, geben SiePasswortein, um die exportierte Anwendung mit einem Passwort zu schützen.Die exportierte Anwendung wird verschlüsselt. Sie werden beim Importieren der Anwendung auf das Client-Gerät zur Eingabe des Passworts aufgefordert.
- Klicken Sie aufExportieren.
Während des Exports der
FactoryTalk Optix-Anwendung
wird ein Fortschrittsfenster angezeigt. Nach Abschluss des Exports wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie darüber informiert, dass die FactoryTalk Optix-Anwendung
erfolgreich in den angegebenen Speicherort exportiert wurde.Rückmeldung geben