Änderungsereignis konfigurieren

Lösen Sie Methoden aus, wenn sich der Wert einer Variable oder einer Objekteigenschaft ändert.
TIPP: Wenn Sie ein Controller-Tag in einem Änderungsereignis verwenden, wird das Tag zur Laufzeit immer aktualisiert, auch wenn die
FactoryTalk Optix-Anwendung
den Tagwert nicht anzeigt.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    ein Objekt oder eine Variable aus.
  2. Klicken Sie in
    Eigenschaften
    mit der rechten Maustaste auf eine Variable oder eine Eigenschaft und wählen Sie
    Neu
    Geändert-Ereignis
    .
    TIPP: Wählen Sie bei Bedarf
    Add
    aus, um eine Variable hinzuzufügen.
  3. Wählen Sie in
    Ereignisse
    neben
    VariableChanged
    die Option
    Add
    aus.
  4. Wählen Sie eine Methode aus:
    • Erweitern Sie für globale Methoden
      Befehle
      .
    • Für lokale Methoden erweitern Sie entweder die Knoten, die Methoden verfügbar machen (z. B. veröffentlicht ein
      Datenraster
      -Knoten eine Methode
      Aktualisieren
      ), oder den Knoten, der sich auf eine bestimmte NetLogic bezieht.
  5. (Optional) Wenn für die Methode Argumente erforderlich sind, erweitern Sie die Methode und legen Sie die Argumente fest.
  6. (Optional) Wählen Sie weitere Methoden aus, indem Sie 3 bis 5 wiederholen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal