Parameter der Ansicht „Protection“
Die Ansicht
Protection
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Motortyp | Gibt an, ob der Motor ein 3-Phasen-Motor (gesetzt) oder ein Einphasenmotor (gelöscht) ist Konfiguration Tag: DeviceName:C.ThreePhase |
Überlastungseinstellungen | |
Auslöseklasse | Die maximale Zeit in Sekunden, bis die Überlastauslösung erfolgt, wenn der Betriebsstrom des Motors das 6- (sechsfache) seines Nennstroms (FLA1, FLA2) beträgt. Bereich:
Konfiguration Tag: DeviceName:C.TripClass |
Auslösekurven | Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die Zeit-Strom-Kennlinien des elektronischen Überlastrelais E300 für die Auslöseklassen 5, 10, 20 und 30. Auslöseklasse ![]() Für Zeit-Strom-Kennlinien der Auslöseklasse außer 5, 10, 20 oder 30 skalieren Sie die Auslösezeit der Klasse 10 gemäß den folgenden Angaben:
|
Volllaststrom (FLA1) | Wird auf den Volllast-Nennstrom des Motors eingestellt. Bereich:
Konfiguration Tag: DeviceName:C.FLA1 (Einheiten: 0,01 A, oder 50 = 0,50 A) USA & Canada-Richtlinien
|
Stromwandlerverhältnis | Wenn ein externer heruntersetzender Stromwandler verwendet wird, ermöglichen diese Parameter dem Benutzer, den gemessenen Strom automatisch anzupassen. Bereich:
Konfiguration Tag: DeviceName:C.CTPrimary (Einheiten: 1 A) Konfiguration Tag: DeviceName:C.CTSecodnary (Einheiten: 1 A) |
Alternativer Volllaststrom (FLA2) FLA2 (Parameter 177) ist für die Programmierung des FLA-Werts für hohe Drehzahl in zweistufigen Motoranwendungen vorgesehen. | |
FLA2 aktivieren | Obwohl FLA2 aktivieren als ein Steuerelement dargestellt wird, kann FLA2 wie folgt aktiviert werden:
Dieses Kombinationsfeld listet alle Ausgänge des Steuerungsmoduls auf, die als „Steuerung & Auslöserelais“ oder „Allzweckrelais“ konfiguriert sind, sowie alle Eingänge des Steuerungsmoduls ohne konfigurierte Eingangsfunktion. Wenn ein Eingang des Steuerungsmoduls bereits auf „FLA2 aktivieren“ konfiguriert ist, dann ist dieser Eingang das ausgewählte Element. Wenn einer der Ausgänge des Steuerungsmoduls ausgewählt ist, um FLA2 zu aktivieren, wird der folgende Parameter wie gezeigt geändert: Konfiguration Tag: DeviceName:C.FLA2Select_0 bis DeviceName:C.FLASelect_3
Wenn einer der Eingänge des Steuerungsmoduls ausgewählt wird, um FLA2 zu aktivieren, wird die entsprechende Eingangsfunktion wie gezeigt konfiguriert: Konfigurations-Tag: DeviceName:C.Pt0XInputFunction_0 bis DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3
Immer wenn die Einstellung von einem Eingang in eine andere Einstellung geändert wird, wird die Einstellung "Eingangsfunktion" des vorherigen Eingangs in "Keine Funktion" geändert, wie oben gezeigt. Das Kombinationsfeld „FLA2 aktivieren“ wird deaktiviert, wenn:
|
Alternativer Volllaststrom (FLA2) | Wird auf den Volllaststrom-Nennwert des Motors eingestellt. Bereich:
Konfiguration Tag: DeviceName:C.FLA2 (Einheiten: 0,01 A, oder 50 = 0,50 A) USA & Kanada Richtlinien
|
Überlastauslösungseinstellungen | |
Auslösung aktivieren | Wenn ein Überlastzustand auftritt und dieses Steuerelement aktiviert ist", geschieht Folgendes:
Dieses Steuerelement kann nur geändert werden, wenn die "Control Strategy" auf "Custom/Monitor" gesetzt ist. Andernfalls ist "Enable Trip" immer aktiviert und kann nicht geändert werden. |
Reset-Modus | Gibt an, wie eine Rücksetzung eines Schutzfehlers nach einer Überlast- oder Thermistor- (PTC) Auslösung aktiviert wird. Mögliche Werte sind:
Konfigurations-Tag: DeviceName:C.OverloadResetMode |
Reset-Stufe | Gibt die prozentuale thermische Kapazität an, bei der die Überlast zurückgesetzt werden kann. Bereich:
Konfigurations-Tag: DeviceName:C.MotorOverloadResetLevel (Einheiten: 1 %TCU) |
Einstellungen für Überlastwarnung | |
Warnung aktivieren | Wenn diese Option aktiviert ist und eine Überlastwarnbedingung vorliegt, wird das Bit „DeviceName:I.Protection.OverloadWarning“ gesetzt. Andernfalls wird das Bit "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" gelöscht. Konfigurations-Tag: DeviceName:C.Protection.OverloadWarnEn |
Warnungsgrenzwert | Dieser Parameter bestimmt den Überlastungswarnungsgrenzwert in % genutzter Wärmekapazität (%TCU). Bereich:
Die Einstellungen für die Überlastungswarnung sind nur aktiv, wenn "DeviceName:C.OverloadWarningEn" festgelegt ist. Konfigurations-Tag: DeviceName:C.OverloadWarningLimit (Einheiten: 1 %TCU) |
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben