Parameter der Ansicht „Übersicht“

Die
Übersicht
-Ansicht enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Parameter
Beschreibung
Typ
Zeigt den Typ und die Beschreibung des erstellten Geräts an (schreibgeschützt).
Hersteller
Zeigt den Hersteller des erstellten Geräts an (schreibgeschützt).
Übergeordnet
Zeigt den Namen des übergeordneten Geräts an (schreibgeschützt).
Name
Geben Sie den Namen des Geräts ein.
Der Name muss IEC-1131-konform sein. Dies ist ein Pflichtfeld und muss ausgefüllt werden; andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie diese Ansicht verlassen. Eine Fehlermeldung wird auch angezeigt, wenn ein doppelter Name erkannt wird oder Sie ein ungültiges Zeichen eingeben. Wenn Sie die von der Software zugelassene maximale Namenslänge überschreiten, werden die zusätzlichen Zeichen ignoriert.
Der Wert Name ist in den Modi Offline, Program, Remote Program und Remote Run aktiviert. Im Run-Modus erscheint es abgeblendet.
IEC-1131-konform: Die Namen werden gemäß IEC-1131, Abschnitt 2.1.2, wie folgt gebildet.
Ein Bezeichner ist eine ZEICHENFOLGE aus Buchstaben, Ziffern und Unterstrichzeichen, die mit einem Buchstaben oder einem Unterstrichzeichen beginnt. Unterstriche sind in Bezeichnern von Bedeutung (beispielsweise wird A_BCD anders interpretiert als AB_CD). Mehrere führende oder mehrere (aufeinanderfolgende) eingebettete Unterstriche sind nicht zulässig, nachgestellte Unterstriche sind nicht zulässig, und die Groß- und Kleinschreibung wird nicht als signifikant betrachtet.
Beschreibung
Geben Sie hier eine Beschreibung für das Gerät mit bis zu 128 Zeichen ein. Sie können in diesem Feld jedes druckbare Zeichen verwenden. Wenn Sie die maximale Länge überschreiten, ignoriert die Software alle zusätzlichen Zeichen.
Privates Netzwerk
Wählen Sie diese Option aus, um ein privates Netzwerk für das Ethernet-Gerät zu verwenden.
Wenn „Privates Netzwerk“ im Offline-Modus ausgewählt ist, wird das letzte Oktett der IP-Adresse angezeigt. Sie können das letzte Oktett ändern, indem Sie einen gültigen Wert zwischen 1...254 eingeben.
„Privates Netzwerk“ wird abgeblendet angezeigt, wenn „Privates Netzwerk“ nicht ausgewählt ist oder wenn sich der Controller im Programm-, Remote-Programm-, Remote-Betriebs- oder Hard-Run-Modus befindet.
IP-Adresse
Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
Beachten Sie, dass Sie entweder eine IP-Adresse für das Gerät oder einen Hostname eingeben müssen. Sie müssen nicht beide eingeben. Diese Elemente schließen sich gegenseitig aus; sobald Sie eines auswählen, wird das andere deaktiviert.
Die IP-Adresse wird im Programm-, Remote-Programm-, Remote-Betriebs- und Betriebsmodus oder wenn die IP-Adresse nicht ausgewählt ist abgeblendet angezeigt.
IP-Adresse:
  • Mit der IP-Adresse wird jeder Knoten im IP-Netzwerk (oder in einem System verbundener Netzwerke) identifiziert. Jeder TCP/IP-Knoten in einem Netzwerk (einschließlich des Ethernet-Geräts) muss eine eindeutige IP-Adresse haben.
  • Die IP-Adresse ist 32 Bit lang und besteht aus einer Netzwerk-ID und einer Host-ID. Jedes Netzwerk ist ein Netzwerk der Klasse A, Klasse B oder Klasse C. Die Klasse eines Netzwerks bestimmt, wie eine IP-Adresse formatiert wird.
  • Jeder Knoten im selben physischen Netzwerk muss eine IP-Adresse derselben Klasse haben und muss dieselbe Netzwerk-ID haben. Jeder Knoten im selben Netzwerk muss eine andere Host-ID haben, wodurch er eine eindeutige IP-Adresse erhält.
  • IP-Adressen werden als vier dezimale Ganzzahlen geschrieben, die durch Punkte getrennt sind (d. h. xxx.xxx.xxx.xxx), wobei jede Ganzzahl (oder xxx) eine Zahl zwischen 0 und 255 ist, die den Wert eines Bytes der IP-Adresse angibt.
Tipp
: Das erste Oktett der IP-Adresse darf nicht 127 oder eine Zahl größer als 223 sein. Wenn Sie einen dieser Werte eingeben und versuchen, diese Konfiguration mit der Schaltfläche „Set“ herunterzuladen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und es werden keine Werte an das Gerät gesendet.
Zum Beispiel die 32-Bit-IP-Adresse: 00000011 00000000 00000000 00000001 wird als 3.0.0.1 geschrieben.
Sie können die Klasse einer IP-Adresse anhand der ersten Ganzzahl in ihrer punktierten dezimalen IP-Adresse wie folgt unterscheiden:
  • Bereich der ersten Ganzzahl 0 - 127: Klasse A
  • Bereich der ersten Ganzzahl 128 - 191: Klasse B
  • Bereich der ersten Ganzzahl 192 - 223: Klasse C
  • Bereich der ersten Ganzzahl 224 - 255: andere
Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder das Network Information Center, um eine eindeutige IP-Adresse für Ihr Gerät zu erhalten.
Hostname
Geben Sie den Hostnamen für das Gerät ein.
Beachten Sie, dass Sie entweder eine IP-Adresse für das Gerät oder einen Hostname eingeben müssen. Sie müssen nicht beide eingeben. Diese Elemente schließen sich gegenseitig aus; sobald Sie eines auswählen, wird das andere deaktiviert.
Hostname wird im Program-, Remote Program-, Remote Run- und Betriebsmodus abgeblendet angezeigt oder wenn Hostname nicht ausgewählt ist.
Hostname: Der Hostname ist der eindeutige Name, der einen Computer in einem Netzwerk identifiziert. Im Internet hat der Hostname die Form comp.xyz.net. Wenn es nur eine Internet-Site gibt, ist der Hostname mit dem Domänennamen identisch. Ein Computer kann mehr als einen Hostnamen haben, wenn er mehr als eine Internet-Site hostet (zum Beispiel home.xyz.net und comp.xyz.net). In diesem Fall sind home und comp Hostnamen, und xyz.net ist der Domänenname.
Gültige Zeichen sind:
  • Zahlen im Bereich von 0...9
  • Alphabetische Zeichen im Bereich von A...Z (Groß- oder Kleinbuchstaben)
  • Bindestrich
  • Punkt
  • Nicht mehr als 64 gültige ASCII-Zeichen
  • Das erste Zeichen des Hostname muss ein alphabetisches Zeichen sein (im Bereich von A...Z (Groß- oder Kleinbuchstaben))
  • Das letzte Zeichen des Hostname darf weder ein Punkt noch ein Bindestrich sein
  • Der Hostname darf keine zwei Punkte nebeneinander enthalten
Beispiele für zulässige Hostnamen:
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
Beispiele für unzulässige Hostnamen:
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
Definition
In diesem Abschnitt der Ansicht
Übersicht
werden schreibgeschützte Informationen zum Gerät angezeigt. Wenn Sie diese Informationen ändern möchten, wählen Sie
Gerätedefinition
aus.
Serie
Zeigt die Serie des Steuerungsmoduls des Geräts an.
Revision
Die Revisionsinformationen für Ihr Gerät.
Die Revision ist in Hauptversion und Nebenversion unterteilt. Die Hauptversion wird verwendet, um die Revision der Schnittstelle zum Gerät anzugeben. Gültige Werte liegen im Bereich von 0...127. Die Nebenversion wird verwendet, um die Firmware-Revision anzugeben. Gültige Werte liegen im Bereich von 0...255, wobei 1 der Standardwert ist.
Elektronische Codierung
Die Codierungsoption für Ihr Gerät während der Erstkonfiguration.
Sie haben die folgenden drei Möglichkeiten:
  • Exakte Übereinstimmung
    - alle unten beschriebenen Parameter müssen übereinstimmen, oder das eingefügte Modul weist die Verbindung ab.
  • Kompatibles Modul
    Die folgenden Kriterien müssen erfüllt sein, sonst weist das eingefügte Gerät die Verbindung ab:
    • Modultypen, Bestellnummer und Hauptversion müssen übereinstimmen.
    • Die Nebenversion des physischen Geräts muss gleich oder größer als die in der Software angegebene sein.
  • Codierung deaktivieren
    - der Controller verwendet überhaupt keine Codierung.
Tipp
: Die Änderung der Auswahl für RPI (angefordertes Paketintervall) und die elektronische Codierung kann zu einer Unterbrechung der Verbindung zum Gerät führen und einen Datenverlust zur Folge haben.
Diese Option ist mit besonderer Vorsicht zu verwenden; bei unsachgemäßer Verwendung kann diese Option zu Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten führen.
Wenn Sie ein E300-Gerät zu einem Projekt hinzufügen, vergleicht die Logix Designer-Software die folgenden Informationen für das eingefügte E300-Gerät mit denen des Geräts an der angegebenen IP-Adresse:
  • Hersteller
  • Produkttyp
  • Bestellnummer
  • Hauptversion
  • Nebenversion
Diese Funktion verhindert das versehentliche Einfügen des falschen Geräts an der angegebenen IP-Adresse.
Verbindung
Zeigt den Verbindungstyp für Ihr Gerät an.
Konfiguriert von
Zeigt die Entität an, die das Gerät konfiguriert.
Eingangsdaten
Zeigt den Eingangsdatentyp für das Gerät an.
Sensormodul
Zeigt die Bestellnummer des Sensormoduls an, das für Ihr elektronisches Überlastrelais E300 definiert ist.
Steuerungsmodul
Zeigt die Bestellnummer des Steuerungsmoduls an, das für Ihr elektronisches Überlastrelais E300 definiert ist.
Betriebsmodus
Zeigt den für Ihr elektronisches Überlastrelais E300 definierten Betriebsmodus an.
Erweiterungsmodule
Digitalmodul 1
Zeigt die Katalognummer des Digitalmoduls an, das für die Adresse D1 des Erweiterungsbusses Ihres elektronischen E300-Überlastrelais definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird „Undefiniert“ angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse darf kein Modul zulässig sein), wird „Kein Modul zulässig“ angezeigt.
Digitalmodul 2
Zeigt die Katalognummer des Digitalmoduls an, das für die Adresse D2 des Erweiterungsbusses Ihres elektronischen E300-Überlastrelais definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird „Undefiniert“ angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse darf kein Modul zulässig sein), wird „Kein Modul zulässig“ angezeigt.
Digitalmodul 3
Zeigt die Katalognummer des Digitalmoduls an, das für die Adresse D3 des Erweiterungsbusses Ihres elektronischen E300-Überlastrelais definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird „Undefiniert“ angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse darf kein Modul zulässig sein), wird „Kein Modul zulässig“ angezeigt.
Digitalmodul 4
Zeigt die Katalognummer des Digitalmoduls an, das für die Adresse D4 des Erweiterungsbusses Ihres elektronischen E300-Überlastrelais definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird „Undefiniert“ angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse darf kein Modul zulässig sein), wird „Kein Modul zulässig“ angezeigt.
Analogmodul 1
Zeigt die Katalognummer des Analogmoduls an, das für die Adresse A1 des Erweiterungsbusses Ihres elektronischen E300-Überlastrelais definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird „Undefiniert“ angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse ist kein Modul zulässig), wird "Kein Modul zulässig" angezeigt.
Analogmodul 2
Zeigt die Bestellnummer des Analogmoduls an, das für Adresse A2 am Erweiterungsbus Ihres elektronischen Überlastrelais E300 definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird "Undefiniert" angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse ist kein Modul zulässig), wird "Kein Modul zulässig" angezeigt.
Analogmodul 3
Zeigt die Bestellnummer des Analogmoduls an, das für Adresse A3 am Erweiterungsbus Ihres elektronischen Überlastrelais E300 definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird "Undefiniert" angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse ist kein Modul zulässig), wird "Kein Modul zulässig" angezeigt.
Analogmodul 4
Zeigt die Bestellnummer des Analogmoduls an, das für Adresse A4 am Erweiterungsbus Ihres elektronischen Überlastrelais E300 definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird "Undefiniert" angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse ist kein Modul zulässig), wird "Kein Modul zulässig" angezeigt.
Bedienstation
Zeigt die Bestellnummer der Bedienstation an, die für den Erweiterungsbus Ihres elektronischen Überlastrelais E300 definiert ist. Wenn für diese Adresse kein Modul definiert wurde, wird "Undefiniert" angezeigt. Wenn der Steckplatz reserviert wurde (an dieser Adresse ist kein Modul zulässig), wird "Kein Modul zulässig" angezeigt.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal