Übersichtsansicht

Verwenden Sie die
Ansicht „Übersicht“
, um Geräteeigenschaften für die Ethernet-Bridge-Geräte zu erstellen oder anzuzeigen. In dieser Ansicht können Sie:
  • Typ und Beschreibung des erstellten Geräts anzeigen.
  • Den Hersteller des erstellten Geräts anzeigen.
  • Den Namen des Geräts eingeben.
  • Eine Beschreibung für das Gerät eingeben.
  • die IP-Adresse eingeben, unter der sich das Gerät befindet.
  • die Informationen zur Nebenversion für das Gerät eingeben.
  • „Exakte Übereinstimmung“, „Kompatibles Modul“ oder „Codierung deaktivieren“ auswählen.
  • Den Status anzeigen, den der Controller für das Gerät hat (der Status kann nur online angezeigt werden).
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal