Eine Switch-Konfigurationsdatei hoch-/herunterladen
Mithilfe der Ansicht
Speichern/Wiederherstellen
laden Sie die Switch-Konfiguration auf den Switch hoch und vom Switch herunter.
TIPP:
Um eine Switch-Konfiguration hoch- bzw. herunterzuladen, ist u. U. die Eingabe eines gültigen Switch-Kennworts erforderlich.
Voraussetzung
- Das Gerät ist online.
So laden Sie eine Switch-Konfiguration hoch/herunter
- Wählen Sie auf der Registerkarte für das GerätSpeichern/Wiederherstellenaus.
- Fahren Sie in der AnsichtSpeichern/Wiederherstellenje nach Bedarf mit einem der beiden folgenden Schritte fort:
- Um die Switch-Konfiguration zum Projekt hochzuladen, wählen SieHochladenaus.Die Dateien
- Um die Switch-Konfiguration zum Switch herunterzuladen, wählen SieHerunterladenaus.Die Dateien config.text und vlan.dat werden dann vom Projekt zum Switch heruntergeladen.TIPP:Vor dem Herunterladen der Konfiguration wird ein Dialogfeld zur Bestätigung dieser Aktion angezeigt. Wenn eine Unterbrechung der Verbindung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist, wählen SieJaaus.
Rückmeldung geben