Ring-Elemente sortieren

Sortiert die Ring-Mitglieder nach IP- oder MAC-Adresse. Diese Spalten sind durch ein Pfeilsymbol gekennzeichnet ( Dreieck für aufsteigende Sortierung oder  Dreieck für absteigende Sortierung).
So sortieren Sie Ring-Elemente in aufsteigender und absteigender Reihenfolge
  1. Klappen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Ring auf Geräteebene
    und anschließend
    Ring X
    auf.
  2. Wählen Sie
    Mitglieder
    aus.
  3. Wählen Sie in der Ansicht
    Mitglieder
    in der Spaltenüberschrift der Spalte
    IP-Adresse
    oder
    MAC-Adresse
    den Pfeil aus, um zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung zu wechseln.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal