Parameter der Ansicht „Ring X – Elemente“
Die Ansicht
Ring X – Elemente
umfasst die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
---|---|
Ring-Elemente | Zeigt die Reihenfolge der Geräte im Ring an. Wenn der Switch der Ring-Supervisor ist, ist er immer Ring-Element 1. |
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Geräts an. |
MAC-Adresse | Zeigt die MAC-Adresse des Geräts an. |
Rückmeldung geben