PRP-Diagnosezähler zurücksetzen

Zur Unterstützung der Fehlersuche können Sie die Diagnosezähler für die PRP-Knoten mithilfe von
Zähler zurücksetzen
in den Ansichten
Kanalgruppe 1
und
Kanalgruppe 2
zurücksetzen.
TIPP:
Die Option
Zähler zurücksetzen
ist verfügbar, wenn sich das Gerät im Online-Modus befindet und „Redundante Entität verknüpfen“ aktiviert ist.
So setzen Sie die PRP-Diagnosezähler zurück
  1. Klappen Sie auf dem Registerkarte des Geräts
    Parallel Redundancy Protocol
    auf und wählen Sie je nach zurückzusetzenden Diagnosezähler
    Kanalgruppe 1
    oder
    Kanalgruppe 2
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Kanalgruppe X
    die Option
    Zähler zurücksetzen
    aus.
    Hierdurch werden die Werte des PRP-Zählers auf null gesetzt und anschließend die auf der Registerkarte angezeigten Werte mit den aktuellen Zählerwerten aktualisiert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal