Portdiagnosezähler zurücksetzen

Mithilfe des Dialogfelds
Portdiagnose
setzen Sie zur Unterstützung bei der Fehlersuche die Schnittstellen- und Medienzähler wieder auf „0“ zurück.
Voraussetzung
  • Das Gerät ist online.
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Portstatus
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Portstatus
    in der Spalte
    Portdiagnose
    für den Port die Option FTDStudioPortDiag aus.
  3. Wählen Sie in
    Portdiagnose
    die Option
    Zähler zurücksetzen
    aus.
    Die Werte der Schnittstellen- und Medienzähler werden auf dem Gerät wieder auf „0“ zurückgesetzt und die im Dialogfeld angezeigten Zählerwerte werden mit dem jeweiligen aktuellen Zählerwert aktualisiert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal