Parameter des Dialogfelds „Portdiagnose“

Das Dialogfeld
Portdiagnose
umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Einheit
Gibt die Einheit an, an der sich der Port befindet.
Schnittstellenzähler
Mit diesen Statuselementen können Sie den Status der empfangenen und gesendeten Oktetts sowie der empfangenen und gesendeten Datenpakete anzeigen.
  • Oktetts eingehend
    : Die Anzahl der vom Port empfangenen Oktetts.
  • Oktetts ausgehend
    : Die Anzahl der vom Port gesendeten Oktetts.
  • Unicast-Pakete eingehend
    : Die Anzahl der vom Port empfangenen Unicast-Pakete.
  • Unicast-Pakete ausgehend
    : Die Anzahl der vom Port gesendeten Unicast-Pakete.
  • Nicht-Unicast-Pakete eingehend
    : Die Anzahl der vom Port empfangenen Multicast-Pakete.
  • Nicht-Unicast-Pakete ausgehend
    : Die Anzahl der vom Port gesendeten Multicast-Pakete.
  • Verworfene Pakete eingehend
    : Die Anzahl der eingehenden Pakete, die verworfen wurden.
  • Verworfene Pakete ausgehend
    : Die Anzahl der ausgehenden Pakete, die verworfen wurden.
  • Pakete mit Fehlern eingehend
    : Die Anzahl der eingehenden Pakete mit Fehlern.
  • Pakete mit Fehlern ausgehend
    : Die Anzahl der ausgehenden Pakete mit Fehlern.
  • Unbekannte Protokollpakete eingehend
    : Die Anzahl der eingehenden Pakete mit unbekannten Protokollen.
Medienzähler
Gibt die Zähler an, mit denen Sie den Status dieser Elemente anzeigen können:
  • Ausrichtungsfehler
    : Die Anzahl empfangener Datenübertragungsblöcke, die keine ganzzahlige Oktettlänge aufweisen.
  • FCS-Fehler
    : Blockprüfzeichenfolge-Fehler (Frame Check Sequence, FCS). Die Anzahl empfangener Datenübertragungsblöcke, die die FCS-Prüfung nicht bestanden haben.
  • Einzelne Kollisionen
    : Die Anzahl an einzelnen Kollisionen.
  • Mehrere Kollisionen
    : Die Anzahl an mehreren Kollisionen.
  • SQE-Testfehler
    : Die Häufigkeit, wie oft eine SQE-TEST-FEHLER-Meldung generiert wurde.
  • Aufgeschobene Übertragungen
    : Die Anzahl an Übertragungen, die durch ein überlastetes Netzwerk aufgeschoben wurden.
  • Verspätete Kollisionen
    : Die Anzahl verspäteter Kollisionen.
  • Übermäßige Kollisionen
    : Die Anzahl der Datenübertragungsblöcke, die aufgrund einer zu hohen Anzahl von Kollisionen nicht übertragen werden konnten.
  • MAC-Sendefehler
    : Die Anzahl der Datenübertragungsblöcke, die aufgrund eines internen Sendefehlers in der MAC-Subschicht nicht gesendet werden konnten.
  • MAC-Empfangsfehler
    : Die Anzahl der Datenübertragungsblöcke, die aufgrund eines internen Empfangsfehlers in der MAC-Subschicht nicht empfangen werden konnten.
  • Trägersignalabtastung
    : Die Häufigkeit, wie oft eine Trägersignalabtastungsbedingung bei der versuchten Übertragung eines Datenübertragungsblocks verloren ging oder nie bestätigt wurde.
  • Datenübertragungsblock zu lang
    : Die Anzahl der empfangenen Datenübertragungsblöcke, bei denen die maximal zulässige Datenübertragungsblockgröße überschritten wird.
Zähler zurücksetzen
Setzt die Zähler auf „0“ zurück.
Zähler zurücksetzen
ist im Offline-Modus nicht verfügbar.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal