Ein Problem mit der Verbindung untersuchen
Um Probleme mit der Verbindung zwischen einem ausgewählten Port und einem Knoten zu untersuchen, lassen Sie sich mithilfe des Dialogfelds
Portdiagnose
den Status der Verbindungsleistung anzeigen. Sie können auch alle Statuszähler zurücksetzen und löschen.Voraussetzung
- Das Gerät ist online.
So diagnostizieren Sie Probleme mit der Verbindung zwischen einem Port und einem Knoten
- Wählen Sie auf der Registerkarte des GerätsPortstatusaus.
- Wählen Sie in der AnsichtPortstatusin der SpaltePortdiagnosefür den entsprechenden Port die Option
aus
. - In der AnsichtPortdiagnosewerden die folgenden Diagnoseinformationen angezeigt:
- Oktett- und Paket-Zähler
- Kollisionen auf der Verbindung
- Fehler auf der Verbindung
- (Optional) Wählen SieZähler zurücksetzenaus, um die Statuszähler zurückzusetzen und zu löschen.
Rückmeldung geben