Neuen DHCP-Pool erstellen

Erstellen Sie einen neuen DHCP-Adressenpool, sobald Sie DHCP aktiviert haben.
Voraussetzung
  • Das Gerät ist online.
So erstellen Sie einen DHCP-Pool
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    DHCP Pools
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    DHCP Pools
    die folgenden Kontrollkästchen aus:
    • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) aktivieren
    • DHCP Snooping aktivieren
  3. Wählen Sie add aus.
  4. Konfigurieren Sie in
    DHCP-Pool hinzufügen/bearbeiten
    je nach Bedarf die Eigenschaften des DHCP-Adressenpools.
  5. Wählen Sie
    Einstellen
    aus, um die Änderungen an den Switch zu senden.
    TIPP:
    Möglicherweise werden Sie aufgefordert, im Dialogfeld
    Kennworteingabe
    Ihr Kennwort einzugeben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal