Konfigurationsdateien oder IOS-Abbild kopieren
Mithilfe der Ansicht
SD-Flash-Synchronisierung
kopieren Sie die Konfigurationsdateien und das Betriebssystem des Switches auf eine bzw. von einer vorhandenen SD-Karte. Es werden die Konfigurationsdateien „config.text“ und „vlan.dat“ kopiert.Voraussetzung
- Das Gerät ist online.
So kopieren Sie die Konfigurationsdateien oder das IOS-Image auf die SD-Karte
- Wählen Sie auf der Registerkarte des GerätsSD-Flash-Synchronisierungaus.
- Wählen Sie in der AnsichtSD-Flash-Synchronisierungim AbschnittVom Switch auf SD-Flash kopierenoderVon SD-Flash auf Switch kopierenje nach Bedarf eine der beiden folgenden Schaltflächen aus:
- Konfiguration kopieren– Kopiert die Konfigurationsdateien.
- IOS-Image kopieren– Kopiert das IOS-Image.TIPP:Wenn Sie mehr als ein IOS-Image mit dem Onboard-Flash-Speicher des Switches synchronisieren, kommt es möglicherweise zu einem Synchronisierungsfehler. Löschen Sie in diesem Fall per CLI manuell ausreichend viel Flash-Speicher.
- Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Dateien überschreiben möchten, wählen SieJaaus.
Rückmeldung geben