Parameter der Ansicht „SD-Flash-Synchronisierung“

Die Ansicht
SD-Flash-Synchronisierung
enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
SD-Flash-Status
SD-Flash vorhanden
Zeigt mit
Ja
oder
Nein
an, ob eine SD-Karte vorhanden ist oder nicht. Wenn keine Speicherkarte vorhanden ist, sind die restlichen Optionen auf dieser Seite entweder leer oder ausgegraut.
SD-Flash-Status
Zeigt den Status der SD-Karte an. Folgende Werte sind verfügbar:
  • Fehlerfrei
  • Nicht genehmigt
  • Karte beschädigt
  • Kartendateien beschädigt
Synchronisierungsstatus
Konfigurationsdateien
Zeigt den aktuellen Synchronisierungsstatus der Dateien „config.text“ und „vlan.dat“ auf der SD-Karte und des Onboard-Flash-Speichers auf dem Switch an. Folgende Werte sind verfügbar:
  • Synchronisiert
  • Nicht synchronisiert
  • Wird mit SD synchronisiert
  • In den Flash kopieren
  • Fehler bei Synchronisierung
IOS-Image
Zeigt den aktuellen Synchronisierungsstatus des IOS-Images auf der SD-Karte und des Onboard-Flash-Speichers auf dem Switch an. Folgende Werte sind verfügbar:
  • Synchronisiert
  • Nicht synchronisiert
  • Wird mit SD synchronisiert
  • In den Flash kopieren
  • Fehler bei Synchronisierung
Von SD-Flash auf Switch kopieren
Kopiert die Konfigurationsdateien oder das IOS-Image von der SD-Karte auf den Onboard-Flash-Speicher des Switches.
  • Konfiguration kopieren
    : Kopiert die Konfigurationsdateien von der SD-Karte auf den Onboard-Flash-Speicher des Switches. Es werden die Dateien „config.text“ und „vlan.dat“ kopiert.
  • IOS-Image kopieren
    : Kopiert das IOS-Image von der SD-Karte auf den Onboard-Flash-Speicher des Switches.
Vom Switch auf SD-Flash kopieren
Kopiert die Konfigurationsdateien oder das IOS-Image vom Onboard-Flash-Speicher des Switches auf die SD-Karte.
  • Konfiguration kopieren
    : Kopiert die Konfigurationsdateien vom Onboard-Flash-Speicher des Switches auf die SD-Karte. Es werden die Dateien „config.text“ und „vlan.dat“ kopiert.
  • IOS-Image kopieren
    : Kopiert das IOS-Image vom Onboard-Flash-Speicher des Switches auf die SD-Karte.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal