Power-over-Ethernet-Ports konfigurieren
Power-over-Ethernet (PoE) versorgt Endgeräte mit Strom und Daten über ein einzelnes Ethernet-Kabel. Mithilfe der Ansicht
PoE
begrenzen Sie die bereitgestellte Gesamtleistung und konfigurieren sowohl den Leistungsverwaltungsmodus als auch die Leistungseinstellungen für einzelne Ports. Bei Stratix-5410-Geräten können Sie auch die Priorität der vom Port verwendeten Leistung festlegen.Voraussetzung
- Das Gerät ist online.
So konfigurieren Sie die PoE-Ports
- Wählen Sie auf der Registerkarte des GerätsPoEaus.
- Wählen Sie in der AnsichtPoEin der SpalteModusaus, ob der LeistungsverwaltungsmodusAutomatisch,AusoderStatischsein soll.
- Wenn fürModusdie OptionAutofestgelegt ist, geben Sie in der SpalteLeistungsbegrenzungeine Leistungsstufe im Bereich von 4 W bis 30 W ein.
- Wenn fürModusdie OptionStatischfestgelegt ist, geben Sie in der SpalteVerwendete Leistungeinen Wert im Bereich von 4 W bis 30 W ein.
- Bei Stratix-5410-Geräten wählen Sie in der SpalteLeistungsprioritätaus, ob die Priorität der LeistungsversorgungHochoderNiedrigist.
- Um das PoE-Gesamtleistungsbudget zu begrenzen, geben Sie im FeldUnterstützte Gesamtleistungeinen Wert zwischen 4 W und 30 W ein. Der einzugebende Wert wird von der Stromquelle bestimmt.
- Wählen SieEinstellenaus, um die Einstellungen an den Switch zu senden.
Rückmeldung geben