Parameter der Ansicht „PoE“

Die Ansicht
PoE
umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Power-over-Ethernet (PoE) Portkonfiguration
Port
Zeigt die für die Konfiguration verfügbaren Ports an.
Modus
Gibt den Leistungsverwaltungsmodus des Ports an. Die für jeden Port verfügbaren Werte sind:
  • Automatisch
    : Aktiviert die Erkennung eingeschalteter Geräten und stellt dem PoE-Port bei Anschluss eines Geräts automatisch Leistung bereit. Um die einem Port zugewiesene Leistung zu begrenzen, passen Sie die Einstellung
    Leistungsbegrenzung
    an.
  • Aus
    : PoE ist deaktiviert.
  • Statisch
    : Reserviert für diesen Port selbst dann Leistung, wenn kein Gerät angeschlossen ist, um sicherzustellen, dass diese Leistung bei erkanntem Anschluss des Geräts verfügbar ist. Um einen Port zu priorisieren, wählen Sie den Modus „Statisch“ aus. Der Switch stellt zuerst den Ports im Modus „Statisch“ Leistung bereit, bevor er den Ports im Modus „Automatisch“ Leistung bereitstellt. Um die von einem Port verwendete Leistung zu begrenzen, passen Sie die Einstellung
    Leistungsbegrenzung
    an.
Status
Zeigt den aktuellen PoE-Status des Ports an. Die für jeden Port verfügbaren Werte sind:
  • Übergangsweise/Unbekannt
    : Von der Plattform wird kein Wert zurückgegeben.
  • Ein
    : Der Port wird ohne Fehler mit Leistung versorgt.
  • Aus
    : Der Port wird nicht mit Leistung versorgt.
  • Ungenügend
    : Es ist nicht ausreichend viel Leistung zur Bereitstellung für den Port vorhanden oder die für den Port konfigurierte Leistung ist niedriger als die für den Port erforderliche Leistung.
  • Fehlerhaft
    : Am Port ist ein Fehler aufgetreten.
  • Überzogen
    : Der Port hat Leistung überzogen und befindet sich in einem Überzogen-Zustand.
Leistungsgrenze
Gibt die Leistungsstufe an, die die dem Port zugewiesene Leistung begrenzt. Nur wenn für
Modus
die Option
Automatisch
festgelegt ist, können Sie die Leistungsbegrenzung eines Ports ändern, wobei der Wert im Bereich von 4 W bis 30 W liegen muss.
Verwendete Leistung
Gibt die vom Port verwendete Menge an Leistung an. Nur wenn für
Modus
die Option
Statisch
festgelegt ist, können Sie die verwendete Leistung eines Ports ändern,
wobei der Wert im Bereich von 4 W bis 30 W liegen muss.
Vorrangige Leistung
Gibt die Priorität der vom Port verwendeten Leistung an. Bei einer Änderung des Energiebudgets wie beispielsweise durch einen Stromausfall oder die Entfernung einer Stromversorgung können die Ports mit einer niedrigen Priorität abgeschaltet werden, um die Ports mit höherer Priorität weiterhin mit Leistung versorgen zu können.
Die für jeden Port verfügbaren Werte sind:
  • Hoch
  • Niedrig
Tipp
:
Leistungspriorität
ist nur für Stratix-5410-Geräte verfügbar.
Switch-Statistik
Unterstützte Gesamtleistung
Gibt den entsprechenden Wert für die Begrenzung des PoE-Gesamtleistungsbudget an. Dieser Wert basiert auf der Stromquelle und dem Typ des Stratix-Switches.
  • Für Stratix-5400-Switches liegt der Wert in einem Bereich zwischen 4 W und 125 W.
  • Für Stratix-5800-Switches liegt der Wert in einem Bereich zwischen 4 W und 240 W.
  • Für Stratix-5800-plus-Switches liegt der Wert in einem Bereich zwischen 4 W und 480 W.
  • Für Stratix-5410-Switches und sonstige Switche liegt der Wert in einem Bereich zwischen 4 W und 130 W.
Gesamtleistung verwendet
Zeigt die Menge der vom Gerät verbrauchten Leistung an.
Verbleibende verfügbare Leistung
Zeigt die Menge der für das Gerät verfügbaren Leistung an.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld
Kennworteingabe
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal