Ansicht „Zeitsynchronisierungskonfiguration“
Mithilfe der Ansicht
Zeitsynchronisierungskonfiguration
synchronisieren Sie Ports über die Zeitsynchronisierungskonfiguration. Die Zeitsynchronisierung synchronisiert die Echtzeituhren der Geräte in einem Netzwerk mit Nanosekundengenauigkeit. Um die beste Masteruhr benutzen zu können, erkennt der Switch den Switch-Port, der mit dem Gerät verbunden ist, das die beste Zeitquelle zur Verfügung stellt. Der Switch synchronisiert daraufhin seine interne Uhr mit dieser besten Zeitquelle und setzt den Switch-Port auf Master. Die präziseste Zeitquelle im Netzwerk wird als Grandmaster-Uhr bezeichnet.Es werden nur Daten angezeigt, wenn das Gerät online ist. Für die Konfiguration der Zeitsynchronisierung muss das Gerät online und das Kontrollkästchen
Zeitsynchronisierung aktivieren
aktiviert sein.Rückmeldung geben