Parameter der Ansicht „Zeitsynchronisierungskonfiguration“

Die Ansicht
Zeitsynchronisierungskonfiguration
umfasst die folgenden Parameter.
TIPP: Die verfügbaren Parameter ändern sich in Abhängigkeit des ausgewählten Uhrentyps.
Parameter
Beschreibung
Uhrtyp
Gibt den für die Konfiguration ausgewählten Uhrtyp an. Je nach Auswahl variieren die für die Konfiguration zur Verfügung stehenden zusätzlichen Parameter. Verfügbare Werte:
  • Begrenzung
  • Ende-zu-Ende-Transparent
  • Weiterleiten
  • NTP-PTP
Uhr-Identität
Zeigt einen vom Switch ausgelesenen Wert an, mit dem Sie die Uhr identifizieren können.
Grandmaster-Auswahlpriorität 1
Zeigt die relative primäre Priorität der Grandmaster-Uhr gegenüber anderen Uhren im System an. Verfügbare Werte sind 0 bis 255. Die höchste Priorität ist Null (0).
Grandmaster-Auswahlpriorität 2
Zeigt die relative sekundäre Priorität der Grandmaster-Uhr gegenüber anderen Uhren im System an. Verfügbare Werte sind 0 bis 255. Die höchste Priorität ist Null (0).
Offset vom Master
Zeigt den Offset-Wert zwischen der lokalen Uhrzeit und der Grandmaster-Uhr an.
Port
Zeigt den für die Konfiguration ausgewählten Port an. Die Portnummer enthält den Porttyp („Fa“ für Fast Ethernet oder „Gi“ für Gigabit-Ethernet), die Basis- oder Erweiterungsmodulnummer („1“ für das Basismodul, „2“ für das erste Erweiterungsmodul oder „3“ für das zweite Erweiterungsmodul) und die spezifische Portnummer.
Zum Beispiel:
  • „Gi1/1“ steht für den Gigabit-Ethernet-Port 1 des Basismoduls.
  • „Gi1/2“ steht für den Gigabit-Ethernet-Port 2 des Basismoduls.
  • „Fa1/1“ steht für den Fast-Ethernet-Port 1 des Basismoduls.
  • „Fa2/1“ steht für den Fast-Ethernet-Port 1 des ersten Erweiterungsmoduls.
Zeitsynchronisation aktivieren
Gibt an, dass die Konfiguration des Ports am Gerät aktiviert ist. Bei deaktivierter Option ist die Portkonfiguration deaktiviert.
Zeitsynchronisierungsstatus
Zeigt den aktuellen Status des Zeitsynchronisierungsports am Gerät an. Verfügbare Werte:
  • Initialisierung
  • Fehlerhaft
  • Deaktiviert
  • Überwachen
  • Pre_Master
  • Master
  • Weiterleiten
    : Wenn der Ethernet-Treiber online und die Zeitsynchronisierung deaktiviert ist, befinden sich die Basisgeräteports im Weiterleitungsmodus.
  • Nicht kalibriert
  • Slave
Verzögerungsanforderung
Legt das empfohlene Zeitintervall für angeschlossene Geräte für das Senden von Verzögerungsanforderungsmitteilungen fest, wenn der Switch-Port der Master ist. Verfügbare Werte sind -1 bis 6. Der Standardwert ist
5
(32 Sekunden).
Zeitüberschreitung der Ankündigung
Legt die Anzahl der Ankündigungsintervalle fest, die ohne den Empfang einer Ankündigungsmitteilung von der Parent- oder Grandmaster-Uhr vergehen müssen, bevor der Switch eine neue Parent- oder Grandmaster-Uhr auswählt. Verfügbare Werte sind 2 bis 10. Der Standardwert beträgt
3
.
Ankündigungsintervall
Legt die Länge eines Ankündigungsintervalls fest. Verfügbare Werte sind 0 bis 4. Der Standardwert beträgt
1
.
Synchronisationsintervall
Legt die Dauer eines Synchronisierungsintervalls fest. Verfügbare Werte sind -1 bis 1. Der Standardwert beträgt
0
.
Synchronisationsfehler-Grenzwert
Legt die max. Fehlerzahl für die Synchronisierung fest. Verfügbare Werte sind 50 bis 500.000.000. Der Standardwert beträgt
500.000.000
.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld
Kennworteingabe
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal