Ansicht „Portsicherheit“
Mithilfe der Ansicht
Portsicherheit
aktivieren und konfigurieren Sie die Portsicherheit. Die Portsicherheit beschränkt basierend auf der Geräte-MAC-Adresse den Verbindungsaufbau von Geräten zu einem Switch-Port. Die MAC-Adresse wird auch als Ethernet-Adresse, physische Adresse oder Hardware-Adresse bezeichnet. Jedem Netzwerkknoten ist eine eindeutige MAC-Adresse zugewiesen.
TIPP:
Konfigurieren Sie die Einstellungen der Portsicherheit im Online-Modus. Die meisten der Informationen werden nur angezeigt, wenn das Gerät online ist.
Rückmeldung geben